处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

ams为更轻薄的下一代可穿戴产品推出全球小环境光传感器TSL2584TSV 2015-04-29

的高性能模拟IC和传感器供应商ams近日推出环境光传感器TSL2584TSV,采用硅通孔技术,封装尺寸仅为1.145x1.66mm,高度为0.32mm。 在显示屏管理应用中,利用环境光传感器来自动控制背景光亮度,能够在确保用户...

标签: TSL2584TSV ams 可穿戴产品 环境光传感器

中国汽车电子半导体的石器时代 2015-04-28

根据中国汽车工业协会数据,2014年中国汽车销量2372.29万辆,创全球历史新高,连续第六年位居全球汽车产量榜首。根据IC Insights的研究报告,汽车电子未来三年的年复合增长率雄踞所有半导体终端应用市场榜首,Strate...

标签: IC 半导体 博世 汽车电子

晶圆代工大干快上,逼得台积电明年10nm量产 2015-04-28

面对三星14nm FinFET Exynos 7420处理器的强势来袭,另一家芯片代工厂台积电可坐不住了,要知道在芯片制造领域,工艺技术的落后就代表着客户和利润的流失。而为了扭转这种落后局面,近日台积电表示将在明年大幅量产1...

标签: FinFET工艺 台积电 晶圆代工

日亚化学研发出让液晶电视省电25%半导体元件 2015-04-27

日本LED巨头日亚化学工业公司研发出一种新的半导体激光器,能够发出比原来强1000倍的光,具有用电量少、发光强的特点。其中一部分已作为样品供货给电机厂商,争取2016年实现商品化。 据日亚化学等介绍,使用...

标签: LED 半导体元件 半导体激光器 日亚化学 液晶电视

韩国独创技术 首尔半导体Acrich被全球500家照明公司选用 2015-04-27

全球LED知名制造商首尔半导体近日表示,Acrich独创技术,具有十年以上研发经验,凭借其高光效、高信赖性、设计灵活的优点,从2014年起在全球照明市场的应用急速上升。 首尔半导体早在全球开发出交流驱动LED模组-A...

标签: Acrich LED LED模组 首尔半导体

将GHz通信天线可集成到芯片上的设计方案 2015-04-24

有点常识的人都知道,双极或单极金属天线的长度至少要达到所对应的信号波长的八分之一,这样才能发送出足够的能量。对于千兆赫(GHz)级的信号 传输(主要是移动通信信号)来说,信号的波长通常处于15厘米到30厘米之...

标签: GHz 绝缘天线 芯片 通信天线 麦克斯韦方程

从小米智能套装分析同为2.4G的ZigBee与Wi-Fi如何相容 2015-04-24

众所周知,小米的智能套装包含的4件套,人体传感器、门窗传感器、无线开关与多功能网关采用的是基于NXP的一颗工业级ZigBee射频芯片--JN5168进行组网通讯。而多功能网关是通过Wi-Fi技术接入到小米云和其它智能设备。 ...

标签: 2.4G Wi-Fi ZigBee 小米 智能套装

苹果A9处理器到底该有多强大,我们才不会失望? 2015-04-23

关于苹果计划在其通常被称为iPhone 6s的下一代iPhone中给人们带来什么样的惊喜,市场上充满了各种各样的猜测。不仅如此,业界还在哪个半导体代工厂将终拿下iPhone 6s处理器A9的海量订单的问题上争论不休。 那...

标签: A9处理器 FinFET GX6450 图形处理器 苹果

盘点:看看半导体大厂们都把钱花到哪儿去了 2015-04-23

与国内发展势头迅猛的情况不同,据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计,全球半导体行业在2015年的增长率为3.4%,相比2014年9.0%的增长率降幅不少。从半导体大厂英特尔和台积电的资本支出来看,半导体行业现出了杂音...

标签: 三星 半导体 存储器 封测 英特尔

首个无创测血糖仪器,传感器功劳 2015-04-22

日本原子能研究开发机构(JAEA)开发出了手掌大小的无创式血糖值传感器。这是借助中红外激光的小型化、高输出化而实现的,经基础实验确认,能够达到临床需要的检测精度。JAEA设想将其用于医疗机构、公共设施和个人等...

标签: YAG激光 无创 红外线 血糖值传感器

总共 10112