处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

多核嵌入式系统的节能机遇与策略 2015-05-21

本文列举了多核嵌入式系统存在的一些主要局限,并对解决这些局限的可行方案进行了探讨。将以一些嵌入式系统为例,指出利用现有架构改进系统节能效果的机 遇。多核处理器与新兴的嵌入式平台的结合能够满足现代嵌入式...

标签: TBA 中断请求 多核 嵌入式系统 陷阱逻辑单元

ADSYS公司为射频和GPS拒止区域无人机开发出激光器导航系统 2015-05-20

美国海军舰载航空无人系统专家需要在一些射频和全球定位系统(GPS)信号被干扰或破坏的区域,具有导航和着陆能力的无人飞行器(UAV)。他们在ADSYS自控公司找到了解决方案。 ADSYS自控公司正在与美海军...

标签: ADSYS GPS拒止区域 射频干扰 激光器导航 激光通信链路

如何用负载开关来节约能耗 2015-05-20

由于物联网的革命性突破,越来越多的器件可通过Wi-Fi®和Bluetooth®连接至云端。负载开关的用途通常是在智能手机处于待机模式时禁用无线,或是应用在其它高能耗子系统中来节约能耗,使器件的总功耗降低,从而使电池...

标签: Bluetooth TPS22915 Wi-Fi芯片 射频电路 能耗 负载开关

炫声色与短焦技术完美融合 优派光舰投影机新品发力教育市场 2015-05-19

全球视讯领导品牌美国优派(ViewSonic)公司在商用投影机市场正在持续发力。日前,优派推出了其光舰投影机系列之教育短焦主力机型——PJD6352Ls和PJD6552Lws两款新品,为教育行业、政府采购,个人娱乐等用户提供更好...

标签: 优派 投影机 短焦技术 超炫音技术

MTS推出符合SIL 2规范的危险场所传感器 2015-05-19

的测试系统和位移传感器供应商MTS Systems Corporation近日推出应用在危险区域或安全场所的全新Temposonics T系列传感器。这款新型传感器是个应用于这些领域且符合整体安全性等级(SIL)2级标准的线性位移传感器。此...

标签: MTS SIL 2规范 传感器 线性位移传感器

应用驱动的物联网时代,处理器厂商积极布局生态 2015-05-18

可穿戴、物联网是当前为热门的两个词语。不管是半导体芯片公司如国际大厂英特尔、高通、博通,国内厂商北京君正、炬芯等;来自手机、平板等领域的诸多方案公司;终端厂商如三星、LG、华为等;互联网厂商如腾讯、360...

标签: 可穿戴 处理器 无线联网 智能硬件 物联网

看处理器厂商北京君正如何从芯片的角度构建物联网生态 2015-05-18

在物联网时代,各类技术已然富足,产业发展的主动力来自用户和应用,之后基于用户和应用需求进行技术整合。那么,作为底层技术的芯片企业如北京君正,很清楚单单靠提供一颗芯片显然已不能满足广大用户的需求,他们将...

标签: 北京君正 可穿戴 处理器 物联网 物联网生态

用户体验至上 Moto X Pro智能交互体验 2015-05-15

如今手机已经成为人们生活中不可缺少的物品,无论你在上班路上听音乐还是在工作之余看新闻,亦或是在闲暇时光玩游戏,几乎都离不开手机,可以说手机就是人们在日常生活中为得力的助手。 作为生活助手的手机当...

标签: Moto X Pro 体感操作 摩托罗拉 智能交互体验

ADI推出高CMRR的低功耗、低成本差分放大器ADA4805 2015-05-15

许多应用都要求采用同时能实现高性能和低功耗的特殊差分放大器。 一种简单的解决方案是使用双通道同相精密放大器和阻性增益网络,但是,这种情况下,差分输出端的直流共模电平将取决于输入端的共模电压。 图1所示的A...

标签: ADA4805 ADI CMRR 差分放大器 数据转换系统电路

帝斯曼推出Stanyl ForTii材料用于小米4手机天线隔断条 2015-05-14

作为全球生命科学与材料科学企业,荷兰皇家帝斯曼集团日前推出Stanyl ForTii高性能聚酰胺产品,被中国智能手机领域的创新企业北京小米科技用作小米4手机的金属边框天线隔断条。Stanyl ForTii高性能聚酰胺产品之所以...

标签: Stanyl ForTii材料 天线隔断条 小米4 帝斯曼 手机天线

总共 10112