处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

Maxim推出业内首款皮肤电反射测量参考设计,加速可穿戴设备开发 2015-05-28

Maxim Integrated推出MAXREFDES73#参考设计,帮助可穿戴开发人员快速评估皮肤电反射(GSR)测量系统。 MAXREFDES73#高分辨率图片: MAXREFDES73#原理图: GSR...

标签: MAXREFDES73# Maxim 可穿戴设备 皮肤电反射测量

黑莓之死:经验不是用来遵循的,是用来打破的 2015-05-27

iPhone推出之初,黑莓管理层却相信消费者终会唾弃,因为iPhone屏幕触控键盘、电池寿命短,以及较低的安全性。此外黑莓也认为苹果依靠大量应用程序拓展模式,终会压垮运营商的网络。 现在看来黑莓的管理层不仅...

标签: iPhone 小米 智能手机 电商 苹果 黑莓

拥挤的移动支付领域迎新人,通用智能卡欲取代Apple Pay 2015-05-27

移动支付领域已经显得相当拥挤,Apple Pay、Samsung Pay、谷歌钱包以及其他移动支付应用层出不穷。一种可将你的所有信用卡信息整合到同一张卡中的技术,会比我们想象的更为实用吗?科技资讯网站CNET编 辑本·福克斯...

标签: Apple pay Stratos iPhone 6 移动支付 通用智能卡

Vishay发布超小尺寸大红、红、琥珀和黄色的超亮LED 2015-05-26

器件采用的硅上AllnGaP技术,亮度高,发光强度达到35500mcd 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸、无色SM...

标签: Vishay 小尺寸 琥珀色 超亮LED 黄色

谈GPU的作用、原理及与CPU、DSP的区别 2015-05-26

GPU是显示卡的“心脏”,也就相当于CPU在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。2D显示芯 片在处理3D图像和时主要依赖CPU的处理能力,称为“软加速”。3D显示芯片...

标签: 3D图形处理 CPU DSP GPU 缓存体系

PLC与工控机应用分析 2015-05-25

1系统组成 某电厂化学水处理系统基础设备具有良好的可控性,利用PLC和工业控制计算机对其进行实时监控管理,系统基本组成如图1所示。 采用3台西门子公司的SIMATIC S5—115U可编程序控制器控制现...

标签: M/A PLC 分散控制系统 可编程控制器 工控机

等效时间采样原理及基于FPGA的实现 2015-05-25

在现代电子测量、通讯系统以及生物医学等领域,经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真 采集,根据奈奎斯特定理,采样频率必须为信号频率的2倍以上...

标签: FPGA 宽带模拟信号 数据采集变频 等效时间采样

2015年全球EMC市场分析 2015-05-22

美国权威的《电磁干扰与兼容》杂志,目前在全球范围内,进行了一次供应商的市场预测调查。在中国电磁设计领域,航空、汽车电子、军工市场被普遍看好;而在电磁测试领域,通讯设备、军工和医疗设备,市场增长强劲。 ...

标签: EMC EMI放大器 市场分析 电磁干扰 瞬态测试装备

基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路 2015-05-22

当前VLSI技术不断向深亚微米及纳米级发展,模拟开关是模拟电路中的一个十分重要的原件,由于其较低的导通电阻,的开关特性以及微小封装的特性,受 到人们的广泛关注。模拟开关导通电阻的大小直接影响开关的性能,低...

标签: CMOS 栅增压 模拟开关 电平抬升 电荷泵

通信开关电源的EMC全面剖析 2015-05-21

现代通信,电子、电气设备的正常工作都离不开电源。通信电源在通信设备中具有不可比拟的重要地位。随着通信事业的飞速发展,手机、电话、电脑等 通信工具走人人们的生活,已经变得越来越普遍。通信设备的不断更新,...

标签: EMC 开关电源 电磁兼容 通信

总共 10112