处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

利用FIR滤波器去除传输线效应 2015-07-03

网络串行解串器(SERDES)的串行数据输出速度已经高达28Gbps,并且还在继续发展。在如此高数据速率的条件下,即使很短的PCB走线也会起到传 输线的作用,进而通过衰减和散射降低信号完整性。在芯片的焊球上监视SERDES...

标签: 低通滤波 网络分析仪 采样示波器

基于51单片机的两路温度控制器的设计方案 2015-07-02

本方案中所设计的温度控制器,采用AT89C51单片机作为内核,采用DS18B20作为温度传感器,通过四位LED显示,通过循环扫描实现了两路温度的采集与显示。 1.引言 目前,温度控制器存在的问题是如何缩减成本,减少...

标签: 51单片机 温度控制器 蜂鸣器

移动通信中的天线本可以更美 2015-07-02

1 美化天线的提出 为美化城市视觉环境,消除居民对外露基站天线无线电磁辐射的恐慌和抵触心理,避免因居民和业主的反对导致新站无法建设、原有基站被迫搬迁的情况,根据移动通信基站建设方案,结合环境特点,提出...

标签: 基站 移动通信 美化天线

MC3361+MCU的低速光纤通信模块设计 2015-07-01

光纤通信做为一种新兴的高性能的串行通信技术,已经在电力领域逐步展开应用。目前的光纤通信模块大多使用FPGA或DSP技术实现信号解调,虽然其传输速 度快、效率高,但是成本高、技术复杂,而且对于传输距离、电器隔离...

标签: BFSK MCU RS485 光纤通信

工业伺服驱动器的保护设计方案 2015-07-01

伺服驱动技术作为数控机床、工业机器人及工业自动化的关键技术之一,在国内外普遍受到关注。随着微处理器技术、电力电子技术、网络技术、控制技术的发展为 伺服驱动技术的进一步发展奠定了良好的基础。如果说20世纪9...

标签: 工业机器人 电路保护 自动化

监控系统,中数据转换器的应用及成本性能挑战的应对 2015-06-30

ADI推出GSPS数据转换器拯救电子监控与对抗系统 频谱拥堵、更高工作频率和更复杂的波形,给电子监控与对抗系统带来层出不穷的问题,需要侦测的带宽越来越大,检测灵敏度要求也越来越高。随着越来越多的功 能通过数字...

标签: GSPS SWAP 监控系统 高速模数转换器

你设计的PCB EMI达标了吗? 2015-06-30

电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。因此,电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子...

标签: EMI PCB 电磁干扰

科学家:让你见识用蒸发力驱动的小型发动机! 2015-06-29

日前,一个来自哥伦比亚大学的科研团队发明了一种通过蒸发力驱动的小型发动机。这部装置可以通过叫做枯草杆菌的细菌孢子产生的能量来发电,并且可以对不断变化的环境湿度表现出很强的机械响应。 这种转子发动...

标签: 新能源 枯草杆菌 生物发电 细菌孢子 转子发电机

破局新能源:充电桩谈盈利?为时尚早呢 2015-06-26

“其实这(新能源充电桩)现在还没能形成为一个行业,所有目前在做这件事的在我看来也不能单纯称之为企业,因为企业都是要有盈利的。”市场的提速虽 然让新能源充电桩建设进入“点子” “资金”密集期,但聚电网络公...

标签: 第一财经日报

总共 10112