处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

运动新神器WeCoach Pro众筹强劲,一路看涨破200万 2015-07-10

近,很多人的微信关注肯定又多了一项那就是微信运动,不错就是那个简单粗暴记录你一天到底走了多少步,并在排行榜上可以与朋友一较高下的微信应用。不过 真正的运动可不会只是束缚在运动了几步,更多的是肢体的动作...

标签: 3D运动捕捉 WeCoach Pro 匠物科技 机器学习 美通社

美国人总能引领创新?非也,他们也愁同质化 2015-07-09

David Pierce近在连线杂志中写道,当今的科技公司所打造的产品都是一样的,都是同样的流服务音乐,同样的效率应用(Productivity Apps),甚至连近炙手可热的可穿戴设备看上去也是有着同样的价值主张的。难道创新的...

标签: 产品同质化 可穿戴设备 苹果 谷歌

无人机:法中美三国鼎立,白热化竞争有人插足 2015-07-09

据《华尔街日报》报道,法国的Parrot、中国的大疆以及美国加州的3D Robotics在消费类无人机领域形成了三足鼎立的格局,同时还要面临GoPro等公司发起的新一波竞争。 法国巴黎的Parrot SA已快速抢占消费类无人...

标签: 3D Robotics Parrot 大疆 无人机

百通阀连接器助力各行业提高生产效率 2015-07-08

百通(Belden Inc.)是信号传输解决方案领域关键任务应用的全球,该公司基于其在阀门连接器领域的丰富技术知识,打造出了全新的赫思曼GDM系列阀连接器。新 的连接器使得各种自动化组件能够获得可靠的电源供应,并与...

标签: 信号传输 可靠的电源供应 百通 阀连接器

是德科技PCI Express设计和测试解决方案亮相PCI-SIG开发者大会 2015-07-08

是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布,在美国加州圣克拉拉会展中心举办的PCI-SIG2015 年开发者大会上,展示了其 PCI Express(PCIe)解决方案。 本次开发者大会上,是德科技展出众多解决方案,包括 PCIe Hot ...

标签: ADS M8020A J-BERT PCI Express PCIe U4305B-E04

京东智能戚井峰:如何剔除硬件伪智能? 2015-07-07

去年智能硬件行业增长超过280%,2014年也被誉为“智能硬件元年”。 不过在京东智能集团市场总监戚井峰看来,快速的增长依然不能掩盖智能硬件存在的问题。很长一段时间里,把手机当成遥控器成为了主流智能家居...

标签: 京东智能 伪智能 戚井峰 智能硬件

ARM刘润国:下一个大市场的关键是多样化和持续创新 2015-07-07

ARM一直被称为英特尔的挑战者,但却并不是一家耳熟能详的公司。“ARM业务模式,是在半导体行业做知识产权授权。在电子、芯片、半导体市场,几乎 大部分芯片公司都是ARM合作伙伴或者客户,他们的芯片、SoC里都用了ARM...

标签: ARM刘润国 CPU SoC 英特尔

厂家都来凑LED的热闹,经销商苦不堪言? 2015-07-06

朱宏,特优仕河南运营中心(郑州佳莱机电设备有限公司)总经理,从事照明行业9年时间,见证了照明行业的风起云涌。朱宏创业初始就开始坚持照明这条路,从 一名百货业态策划师、设计师,到因创业而进入照明行业,至今...

标签: LED 照明行业

互联网+时代,分布式大屏控制飞到“云”端 2015-07-06

今年全国两会政府工作报告中“互联网+”战略的提出,让不少相关行业和公司乘着这股政策“热风”积极布局“互联网+”的发展规划。其实,早在政府工作报告 “互联网+”战略出台之前,互联网股浪潮就已经在改变许多传统...

标签: 互联网+ 分布式大屏控制 大屏控制

解析前端回传解决方案,助力实现C-RAN 2015-07-03

摘要 全球的移动运营商均在调研适用于无线接入网的新架构,以求通过架构的更新来降低成本,同时提升网络容量。云无线接入网(C-RAN)的架构即为应对这一挑 战的解决方案。但C-RAN同时也带来了一个新的问题:如何...

标签: C-RAN架构 前端回传 无线接入网 移动通信

总共 10112