处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

发布2kV和8KV高压差分探头—Teledyne LeCroy引领功率电子测量技术 2015-07-17

Teledyne LeCroy近日公布,HVD3000系列高压差分探头新添两个新型号——2kV安全等级的HVD3206和8.4kV等级的HVD3605。 Teledyne LeCroy提供性能卓越、满足特定行业测试需求的产品,在快速增长的功率电子市场引领风骚...

标签: HVD3000 ProBus 共模抑制比 差分电压测试

如何提升RTL设计后端验证的质量 2015-07-16

SoC设计团队通常分为前端和后端,而为了在前端设计中提前处理、解决后端问题去合并这两个分工通常被认为是不可取,也是不明智的。然而,有一个常见的问 题是,在布局阶段很难发现具体的问题所在,除非设计团队准备再...

标签: RTL设计 SOC设计 后端验证

多线程、多核心、乱序执行,中央处理器的这些技术你搞懂了吗 2015-07-16

中央处理器的主要作用就是处理电脑中的各项数据,并且支配着电脑的管理和运算,所以中央处理器的构成融合了很多高新处理技术的应用,这些处理技术在中央处 理器的运转中发挥了重要的作用,并且为中央处理器带来了强...

标签: 中央处理器 乱序执行 多线程

电动车充电难,一招教你怎么抢到充电桩 2015-07-15

2015年7月10号到7月12号,在北京展览馆举行了2015中国智慧城市国际博览会,腾讯、乐视、中兴、北汽等互联网巨头和汽车界大佬都出乎意料地参加了这次博览会。 当然,作为智慧城市展览的主场,我们关心的问题还...

标签: 充电桩 新能源汽车 智慧城市 电动车

超薄导光板用玻璃“XCV”让电视机进入新时代 2015-07-15

电视机是每天伴随人们生活的电器,如今将迎来一次巨大的飞跃。日本AGC旭硝子推出了导光板用玻璃“XCV”,用这种玻璃作为背光模组材料制作电视机液晶 显示器,可以让本来就已经很薄的电视机进入超薄新时代。即将采用...

标签: AGC旭硝子 智能手机 液晶显示器 美通社

嵌入式人才培养创新,华清远见总裁季久峰谈“兴趣学习” 2015-07-14

"兴趣学习"是华清远见嵌入式人才培养的核心理念。嵌入式产品已经不是从前"冷冰冰"的专业设备,实战训练中充满活力的"酷炫"产品对我们的学员有足够的 吸引力。例如学员可以自己动手做智能电视、平板电脑、智能手环、智...

标签: MEMS传感器 嵌入式系统 智能硬件 物联网

企业如何演绎“无线”的智慧时代 2015-07-14

网络的载体,经历了从铜线到光纤再到空气的变化。铜线也好,光纤也好,它们都受限于物理条件的限制,只能做传递信息的被动媒介。但我们的整个世界都被空气 所包围,每一种生物和物体,都在空气之中,所以当空气成为...

标签: Aruba Wi-Fi 无线技术 智能感知

未来25年,哪种电能获取方式将占领世界? 2015-07-13

可再生能源热潮正在袭来,未来的25年内,将有上万亿美元的资金投入来推动人类获取电能方式上一些深刻的变化。以上是彭博新能源财经关于全球电力市场到2040发展的新预测。 下面是即将发生在电力市场的六个重大...

标签: 可再生能源 太阳能 太阳能发电 电能

智能互连的物联网边缘节点的真正安全 2015-07-13

物联网(IOT)掀起了近几十年来的技术浪潮之一。预计到2020年将有500亿台设备实现互连,形成可能覆盖我们周围一切事物的网络。物联网将跨越 工业、商业、医疗、汽车和其它应用,影响数十亿人。鉴于其对个人、机构和...

标签: 智能互连 物联网 边缘节点

大联大世平集团推出基于Atmel、TI、Toshiba等产品的低功耗蓝牙智能可穿戴方案 2015-07-10

近日,致力于亚太地区市场的半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Atmel、TI、Toshiba的低功耗蓝牙智能可穿戴解决方案。 智能可穿戴方案是对日常穿戴进行智能化设计、开发,帮助人们更好...

标签: 3轴加速度传感器 低功耗蓝牙 大联大 无线充电

总共 10112