处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

扒一扒这些智能汽车,看如何掘金? 2015-08-14

汽车四化(电动化、电商化、智能化、共享化)将是未来长期趋势,也是资本市场投资的热点和重点。其中,智能化与共享化,即智能汽车是汽车行业未来有巨大空间的领域。 汽车行业面临革新,智能化趋势明显。近年来,汽...

标签: 智能汽车 汽车四化 汽车智能化

三星手机指品牌溢价太高,提前降价抢地盘 2015-08-13

日前,三星电子(以下简称三星)宣布,在全球范围内采取手机降价措施。 业内人士指出,三星此举或是为了在苹果新品面市前抢占促销先机。 但记者采访的多位专业人士表示,三星手机近两年来创新不明显,在...

标签: S6 S6 Edge 三星 溢价 苹果

英特尔Skylake处理器低压版曝光,MBA性能暴涨? 2015-08-13

英特尔第六代Skylake处理器已经在本月5号发布,而且两款黑盒版也已经开卖,不久之后U低压系列也将问世。近日,有外媒曝光了英特尔第六代低压处理 器产品图,Skylake低压处理器TDP与上一代产品一样,同为15W,不过处...

标签: Core i5 Core i7 MacBook Air Skylake U 英特尔 苹果

再不放手,HTC只能成为一个风干的标本 2015-08-12

根据新浪科技消息,HTC股价今年以来大跌56%,导致该公司的市值接近其持有的现金储备水平,表明投资者认为该公司的智能手机品牌、工厂和建筑几乎一文不值。 但是HTC的董事长王雪红并不想放弃,在公布第二季度...

标签: HTC Windows Mobile 安卓 虚拟现实

电池供电设备电流监控的三个要点——你真的做对了吗? 2015-08-12

目前,电流检测的阻值非常低,其主要用于测量流经其山的电流。通过该电阻的电流主要是通过电阻两端的电压反映出来,所以通过应用公式I=V/R该公式是由某著名学校的老师乔治-西蒙-欧姆提出的:即电阻上的电流与电压成...

标签: 低边检测 检测放大器 电池供电 电流监控器 采样电阻 高边检测

三星或提前量产48层V-NAND,Q3有望爆炸性增长? 2015-08-11

三星电子(Samsung Electronics)对半导体攻击性投资,快第3季内将可推出三代48层堆叠的V-NAND存储器。这将成为大幅提升成本竞争力的契机。三星半导体 部门第2季睽违5年,打平营业利益3.4兆韩元(约29亿美元)纪录...

标签: V-NAND 三星 半导体 存储器

石墨烯的“表弟”锡烯诞生:常温下100%导电率! 2015-08-11

北京8月8日电 (记者刘霞)近日,中美科学家携手成功研制出由单层锡原子构成的厚度小于0.4纳米的二维晶体——锡烯(Stanene)薄膜。理论预测称,这种材料或能100%导电。研究人员希望下一步能尽快证实其优异的电学属...

标签: 导电率 石墨烯 锡烯

全球半导体前20强出炉:台积电直逼三星! 2015-08-10

8月6日消息,据台湾媒体报道,来自市场研究公司IC Insights研究报告显示,三星电子公司第二季度的增长率将自己进一步地同竞争对手拉近,并且正在超着全球的半导体供应商地位迈进。 IC Insights表示,2014年,英特...

标签: 三星 半导体 台积电 英特尔

高通与英特尔共享移动技术,你觉得妥吗? 2015-08-10

亲爱的Steve, 首先我先自我介绍一下,我是一名博主,非常钦佩贵公司,根据2014年的数据,贵公司在全球10大半导体公司排名中位居无晶圆模式公司的名,以及总体 销售额排名的第四名。但是我不得不提出另外的观点...

标签: QHC 物联网 英特尔 高通

观点:中国的机器人毫无影响力,连方向都错了 2015-08-07

小编语:在这酷热的三伏天里,一盆冰水就这样浇到了中国机器人的头上——“中国机器人不仅在全球没有任何影响力,连方向都错了。”口出 此言的人,正是亚洲制造业协会首席执行官罗军。但仔细推敲他的话,小编又不得...

标签: 中国制造2025 十三五 工业机器人 机器人 罗军

总共 10112