处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

基于蓝牙智能网状网络的智能LED灯泡 2015-09-14

超低功耗(Ultra low power, ULP)射频(RF)专业厂商Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD) 宣布ilumi解决方案公司已经选择nRF51822系统级芯片(SoC)用于其第二代LED智能灯泡。新型A19和BR30智能灯泡通过Nordic技 术为蓝...

标签: LED智能灯 Nordic nRF51822

看看别人家的车联网,然后自己打脸100下 2015-09-11

作为上汽通用汽车别克品牌的主力车型,昂科威凭借“多10%”的产品精神,在SUV市场一路攻城略地。在车联网上,昂科威的“多10%”到底赢在哪里?让我们重新认识这个不可小觑的“后生”。 只要一个屏幕...

标签: 昂科威 智慧互联系统 自动刹车 车联网 车辆控制技术

ARM的诞生:看似一场和移动设备无关的变革 2015-09-11

ARM处理器的起源 一群工程师突发奇想,他们要为商业电脑设计一款处理器,于是成立了一家公司,这家公司怎样把这疯狂的想法变成现实而如今在全球95%的移动设备上都使用呢? ARM构架设计之初,项目极其保密...

标签: ARM Acorn 苹果

美的砸出11亿:我们也要走智能家居产品孵化之路 2015-09-10

美的集团于近日向媒体宣布,将投入11亿元资金,致力打造一个全球企业和个人开放式创新平台。该平台将于本月12日中国(广东)国际互联网+博览会期间正式推出,将开放美的集团的优势资源,成为面向全球大众的创业孵化平...

标签: 智能家居 智能家居产品 智能机器人 美的 胡自强

尼龙3D打印线材:凭借超高强度和耐磨性成为新宠 2015-09-10

由于拥有超高的强度和耐磨性,尼龙3D打印线材自进入市场以来就成为了用户的宠儿。而正因为如此,许多厂商也一直在对这种线材进行着积极的研发。近日,西 班牙的3D打印线材厂商MyMatSolutions就推出了两款新型的尼龙3...

标签: 3D打印 MyMat 西班牙 高性能尼龙

宝马也建充电桩:未来充电和加油一样方便 2015-09-09

“里程焦虑”和“充电难”大概是所有车主纠结的两件事儿。在电动汽车真正意义上大面积进入私人消费选项之前,是应该先有充电桩还是先有电动汽车呢?这又 是一个困扰政府的“先有鸡还是先有蛋”的无解难题。越来越多...

标签: 充电 即时充电 宝马 插电式混合动力 电动汽车

路漫漫其修远兮,我国3D打印仍需上下求索 2015-09-09

相信近期国内3D打印的"朋友圈"里都会被"国务院召开3D打印研讨会"这样一条信息刷屏。近年来,面对印度等东南亚国家制造业的挑战和美国、日本等科技 强国的技术挑战,我国制造业正面临着一场真正的"危机"。于是,被寄...

标签: 3D打印 中国制造2025

WiFi通话:连苹果谷歌都无法推动,到底难在哪儿 2015-09-08

小编语:网络融合是大势所趋,Wi-Fi与移动通信网络将来走到一起也是大概率事件,随着移动运营商也开始接受这个趋势,可以说商业模式上的障碍已经被扫清,剩下的仅是普及热点覆盖与解决不同网络之间的切换问题,相信...

标签: WiFi通话 苹果 谷歌

TI DLP:无屏显示让你感受大屏观影的震撼 2015-09-08

现代城市居住比较拥挤,在十几平的单间中配置一台几十英寸的电视机成为大部分工薪阶层的一种奢望,而且一般电视机体积较大搬家携带很不方便,无屏电视因此 应运而生,它不仅占地小又可以满足用户大屏观影的需求,只...

标签: IntelliBright TI TI DLP TRP 沉浸式近眼显示

超高带宽实时示波器技术 2015-09-07

不知道你是否曾经考虑过这样的问题:构成我们身体的基本元素是细胞,而细胞是由蛋白质,氨基酸,多糖分子,DNA等更基本元素组成,进一步组成这些微小分 子的是碳、氧、氮、磷、铁等原子,终这些基本原子又从而何来?...

标签: 力科 实时示波器

总共 10112