处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

三大运营商:“流量不清零”闹剧背后的垄断何时能打破? 2015-09-21

让用户期盼有加的流量不清零,生生被运营商演成了一场闹剧。不独电信市场,垄断不除,消费者的呼声就都是意义不大的空气振动。 据媒体报道,近日,针对中国电信要在10月开始执行流量不清零服务的消息,有记者联系了...

标签: 中国移动 垄断 流量 流量不清零 电信市场 运营商

ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用 2015-09-18

摘要:秋干物燥,如何合理管理家庭用电?近年电气火灾频发,其引发的原因有哪些?怎样可以避免电气火灾? 秋干物燥,家庭用电请严防“小马拉大车”! 前段时间了解,2014年杭州共发生火灾5679起...

标签: ARM核心板 电气火灾监控 致远电子

一款宠物狗无线感知交互系统让人和动物的社交网络成真 2015-09-18

一、项目概述 1.1 引言 维基百科中对于环保的内涵定义可分为三个方面:对自然环境的保护、对人类居住环境的保护、对地球生物的保护。在提到对地球生物保护时,很重要的一点就是人与动物的和谐共处。 宠...

标签: AVRATmega128RFA1 加速传感器 无线感知交互系统 音频识别

在APU上调节电压,是一种很爽的体验 2015-09-17

美国北卡罗莱纳州立大学(NCSU)的研究人员们近开发出一款新的软体,据称能够完全在应用处理器单元(APU)上管理所有的嵌入式系统电压调节,而不 必诉诸昂贵的智慧交换式电源供应器(SMPS)——这种本身带有微控制器(MCU)...

标签: APU SMPS 北卡罗莱纳州立大学 嵌入式系统 智慧交换式电源供应器 电压调节

自虐芯片的典范:可在200℃下反复使用1000次的IC标签 2015-09-17

日本凸版资讯公司(TOPPAN FORMS)开发出了在200℃高温环境下也可反复使用的UHF频带IC标签。这样一来,使用以往标签无法满足要求的汽车涂装线等也可实现基于RFID的管理。 新型IC标签采用耐热性出色的陶瓷基板,并改...

标签: IC标签 RFID TOPPAN FORMS UHF频带IC标签 凸版资讯公司 日本 汽车涂装线

加一点点智能,节能型人体随动射灯的完整设计方案 2015-09-16

一、项目概述 1.1 引言 该装置基于EVK1105平台,可实现对一定区域内的人体进行检测定位,施以光照,并可以跟随人体的移动自动调整光束方向,跟随照射。 模型设计为,在一个房间的天花板处安装此系统,...

标签: EVK1105 LED射灯 人体随动射灯 以太网模块 热释电

微软收购AMD? 别开玩笑了! 2015-09-16

摘要: 市场流言说微软要收购AMD,因此AMD股价在9月11日大幅上涨。 微软收购诺基亚的糟糕经历排除了微软收购AMD的可能。 长期来看,AMD不能提供给微软任何价值,AMD有的,英特尔都有。 ...

标签: AMD 处理器 微软 英特尔 诺基亚

震惊!央视测了3块儿童手表,辐射超手机千倍! 2015-09-15

今日,刚吐槽完苹果、三星等品牌手机的像素不足问题,央视又盯上了儿童定位手表。听闻儿童定位手表辐射肯定比手机低,而且价格越贵辐射越低,为了证实此说法是否属实,央视《时间》栏目决定做一个实验以辨真伪。 首...

标签: 儿童定位手表 大连理工大学 广电工程学院 辐射

揭秘iPhone 6s的Retina闪光灯,自拍党们可以去割肾了 2015-09-15

苹果稍早在秋季发表会中推出 iPhone 6s系列手机,虽然规格与先前传闻相去不远,但像是苹果特地迎合自拍爱好者需求,首次为前镜头增加的补光功能“Retina 闪光灯”(Retina Flash),算是有别于其他厂牌手机的特殊技...

标签: LED闪光灯 Retina Flash Retina闪光灯 iPhone 6s

应用材料:你们都错了,200mm市场还远没有结束 2015-09-14

200mm远没有终结 在半导体产业集体大跃进,我们高呼先进工艺制造向12英寸的300mm晶圆飞奔的时候,在联电、台积电、三星等大厂积极投入12英寸晶圆厂的扩建扩产的大 背景下,作为半导体设备领导厂商的应用材料给出的一...

标签: 200mm 300mm MEMS 半导体设备 工艺 应用材料

总共 10112