处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

芯片级尺寸的MCU如何适应可穿戴设计中的尺寸限制? 2015-11-06

消费类电子产品经过几十年的发展已经有无数种各类用途的设备,从专业设备到个人消费品。虽然存在性能和功能的差异,但是消费类电子产品往往遵循相同 的设计趋势:设备功能变得越来越强大、体积小巧和省电。可穿戴设...

标签: EFM8SB1 MCU WLCSP

给台湾半导体指条明路:做个IP银行也不错 2015-11-05

全球半导体在2016年维持跟全球GDP小幅成长态势,日月光(2311)集团营运长吴田玉今(2)日在南韩首尔表示,大国经济有内需与品牌经 济特性,与靠出口的小国经济是不同的。台湾在全球半导体地缘政治中,是美国、日本与欧...

标签: IP 半导体 日月光

我说三星很牛掰,不服来战 2015-11-05

外观、工艺、手感、情怀,这些东西讨论的够多了,你们眼中的果粉站今天来聊聊一些不那么“主观”的东西。 高端手机市场,三星是有能力从苹果手中分得一杯羹的企业,特别是三星身为 Android 阵营一员,这个成绩尤为...

标签: 三星 传感器 半导体制程 晶圆制造 智能手机

出货量大增,看Wi-Fi Aware让哪些厂商受益 2015-11-04

由于Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)加快脚步,Wi-Fi Aware装置端应用快在年底现身,国内取得Wi-Fi Aware认证瑞昱(2379)第4季Wifi晶片出货量增温,预计年底至明年第1季进入出货高峰期。 Wi-Fi联盟推出新的邻近服务技...

标签: 4K电视 Wi-Fi Aware 物联网 瑞昱 面板

iPhone 6s不好卖,哪些芯片厂商在肝颤 2015-11-04

美国太平洋皇冠证券公司分析人士表示iPhone 6s 10月销售量另人失望,导致大量库存积压。 苹果供应链上的厂商很可能保持波动区间,未来预期会收到一定影响。 该证券公司的调查数据显示iPhone 6s在10月...

标签: ARM Avago Qorvo Skyworks iPhone 6s 元器件

纳米级光子开关实现10-100TB传输速率,秒秒钟的事儿 2015-11-03

一支由莫斯科国立大学(Lomonosov Moscow State University;MSU)和澳洲国立大学(Australian National University)组成的国际研究团队共同打造出一种基于矽奈米结构的超快速的全光子开关,能以超高速度传输资料,可...

标签: 10-100TB 传输速率 矽奈米粒子 纳米级光子 自由载子

看着台湾IC设计业,联发科已无言以对 2015-11-03

本周许多上市公司将公布第3季财报,但IC设计龙头联发科已在法说会上预告获利将大减4成,并预告第4季获利再打折,使得法人纷纷看空,也对其他IC设计 业者不抱期待。台新投顾协理黄文清认为,IC设计产业进入整并期,万...

标签: IC设计 半导体 台湾 手机晶片 智慧家庭 联发科 苹果手机

当幼儿园已经开始学编程:是开发智力还是揠苗助长? 2015-11-02

在美国积极强化国内“STEM (科学、技术、工程、数学)”教育的行动中,一个推广资讯科学的民间团体Code.org以及其他类似组织,向国会请愿将资讯科学(computer science)纳入学童义务教育课程中,而且是从幼儿园就开始...

标签: AMA 幼儿园 微积分 智慧 电脑程式 编程

本土手机到底行不行?你自己看看这些数据 2015-11-02

来自工信部的数据显示,今年前三季度我国手机出口总值超过809亿美元,同比增长13.5%,预计全年我国手机出货量将占全球手机总出货量的三分之一,继续保持高歌猛进的发展势头。 在1日于广东惠州开幕的中国...

标签: 中国手机 云计算 工信部 智能手机 本土手机 物联网 移动通信

海外LED市场崛起,“低门槛”招揽中国土豪 2015-10-30

据中国海关总署发布的进出口数据显示,2015年9月我国出口照明灯具及零件金额为219.2亿元。数据统计2015年1-9月我国出口照明灯具及其零件金额为1586亿元,与去年同期相比增长14%。 纵观眼下全球LED照明市场,若问为...

标签: LED照明 印度 手机 白炽灯 驱动IC

总共 10112