处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

美国H-1B海外劳工签证改革案再次启动 2015-11-20

IEEE不久前对美国参议院修改H-1B与L-1临时签证申请程序的提案表示支持。H-1B签证能让美国雇主在特殊职位临时聘雇来自海外的员工,在高科技 产业特别热门,因为能让具备电子工程、资讯科学或其他技术专业背景的非美国...

标签: 海外劳工 电子工程 签证

三星10纳米FinFET SRAM来临,台积电和英特尔有点心乱 2015-11-19

在英特尔(Intel)、台积电的SRAM仍停留在14纳米、16纳米制程时,三星电子(Samsung Electronics)已抢先研发出10纳米FinFET制程SRAM,这也意味着距离10纳米逻辑芯片量产更近一步。 速度较DRAM快的SRAM,可运用为中央处...

标签: 10纳米 DRAM 三星电子 中央处理器 台积电 英特尔

大陆低端LED横扫市场,南韩政府很不爽 2015-11-19

发光二极体(LED)照明被南韩政府排除在中小企业适合业种之外已经10个月,南韩市场逐渐被大陆制产品攻占。表面上看起来,南韩品牌的出货量有所成长,但实际上有99%以上都属于委外代工(OEM)或委外设计代工(ODM)的大陆制...

标签: B2B B2C KAPID LED照明 南韩 大陆

94%的利润被苹果赚取,智能手机业在喝西北风吗 2015-11-18

小编语:这恐怕已成残酷事实,智能手机市场的利润空间在不断压缩,这种趋势已不可逆转,而 更加残酷的是上游芯片厂商的日子会越来越难过,利润无限压缩+市场透明化,如今这块市场上越是大佬越艰难,芯片大佬们一方面...

标签: iPhone 6 iPhone 6 Plus 智能手机 苹果

Microchip RN4677模块登陆Mouser 蓝牙经典和蓝牙智能双模式共存 2015-11-18

2015年11月18日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Microchip Technology的RN4677 双模式蓝牙®模块。此完全经认证的嵌入式2.4GHz模块允许设计人员为控制和传感器应用轻松增添蓝牙经典 (BR/EDR) 和...

标签: 贸泽

5年3000亿元,紫光的芯片帝国靠钱来砸! 2015-11-17

中国紫光董事长赵伟国接受路透专访表示,计画在未来5年投资3000亿元人民币(470亿美元,台币1.55兆元),将紫光打造为全球第3大晶片制造商。 中国紫光董事长赵伟国表示,计画在未来5年投资3000亿元人民币(470亿美...

标签: DRAM 紫光 美光 联发科 赵伟国 高通

MIPS CPU持续拓展高低阶产品阵容 2015-11-17

Imagination Technologies 宣布继MIPS Warrior CPU系列普及,该公司近日为高效能、深度嵌入式应用的32位元CPU以及顶级64位元处理器CPU IP产品组合再添新成员,包括嵌入式32位元M-class M6200和M6250 CPU,以及高阶...

标签: CPU MIPS 汽车 记忆体

FinFET工艺好是好,但EDA工程师都被逼疯了 2015-11-16

两岸的IC设计公司在先进制程节点晶片设计和其复杂度的进展令全球半导体界瞩目。于此同时,对EDA工具的需求也持续上升。 Cadence在今年上半年推出了Innovus设计实现系统,称其为新一代的实体设计实现解决方案,使系...

标签: Cadence EDA FinFET IC设计 分散式处理 半导体 晶片 矽谷

工研院:再不抓住物联网机会,台湾就被大陆吃定了 2015-11-16

物联网(IoT)趋势来临,台湾半导体厂面临转型挑战。工研院半导体业趋势报告表示,随物联网产品少量多样的模式确立,未来台湾IC设计业将呈两极化发展,并需要产学界共建创新交流平台。 工研院产业经济与趋势研究中...

标签: IC设计 半导体 台湾 手机晶片 物联网

新产能开出,明年太阳能供应链价格面临缓跌 2015-11-13

继美国赶在明(2016)年补贴下调前进行抢装后,中国大陆也公布补贴将有一定程度下修,可预期全球太阳能需求将持续畅旺,明年将会是个淡季不淡的好年。 不过,TrendForce旗下绿能事业处EnergyTrend分析师林嫣容表示,订...

标签: 单晶硅 多晶硅 太阳能 晶圆

总共 10112