处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

前辈两鬓斑白:太阳能光热发电终于迎来实质进展 2015-11-30

太阳能光热发电是太阳能利用的重要新技术领域,同等装机规模下,无论是发电效率还是电源的稳定性都比较高。随着一系列利好消息的到来,我国太阳能光热发电项目开发进入实质阶段,也将促进光热发电行业的全面发展——...

标签: 光热发电产业 光热电站 太阳能 新能源

穿越66年时空,台海光伏边竞争边融合 2015-11-26

两岸伸手相握,穿越了66年的时空。但在光伏行业,台湾与大陆却始终相生相伴、相互依存,在不断竞争与融合的光伏市场中调整着各自的定位。 台湾与大陆的光伏行业在当前阶段呈现较高的市场依存度。例如,从硅片制造环...

标签: 光伏产业 光伏电池 台海两岸 多晶硅片 硅片

注意了,储能系统成本或将大幅回落 2015-11-26

HIS指出,美国、日本和韩国是的能源存储市场,预计其今年储能装机量分别都将超过100兆瓦。2015-2016年期间,储能新装机量将达1.4 GW。大规模的系统成本预计到2019年会大幅度回落,这将刺激全球经济增长。 储能系统...

标签: 储能系统 太阳能 电池 锂离子

三星:想要小屏看我的,Galaxy J1 mini让你爽 2015-11-25

如今的手机屏幕越拉越大,想要一款趁手的小屏新机都那么难,不过传闻iPhone都要回归4寸了,估计又会刮起一阵小屏风潮吧。 现在,三星也准备了一款小屏幕的入门级新机,叫做Galaxy J1 mini。相比于此前的Galaxy J1、...

标签: Galaxy J1 mini SC8830 三星 处理器 展讯

Silicon Labs收购ZigBee模组供应商Telegesis 2015-11-25

Silicon Labs宣布收购无线网状网路模组的供应商Telegesis;该公司位于英国伦敦的Telegesis成立于1998年,是一家私人控股公司,其应 用Silicon Labs在市场的ZigBee技术,奠定了在智慧能源市场强劲发展的地位,并成...

标签: Silicon Labs Telegesis Thread-ready ZigBee

还说充电没问题?iPhone 6s再曝充电故障 2015-11-24

继iPhone6s被曝芯片门和相机卡顿等问题以来,此次又有苹果用户反映称,iPhone6s出现了夜间充电自动重启的问题。 早起发现TouchID不可使用 据新闻网威锋网报道称,有用户称,早晨起床想解锁手机却发现Touch...

标签: Touch ID iOS 9 iPhone 6s 充电 自动重启

小马哥表态:有我在,大陆资本大可进入台半导体业 2015-11-24

小编语:台湾政府如果允许中资企业投资台湾半导体会发生哪些大事?紫光是不是会先上去挥洒一番,台企都有咱的份儿,赵伟国的半导体巨无霸春秋大梦眼看就会实现。看看,马上有人恐慌了,这个占据台湾将近一半出口量的...

标签: 半导体 紫光 芯片 马英九

有人说NFC就是电子支付的代名词,你同意吗 2015-11-23

近日,广州市民都被一条新闻刷屏了,“如果你有一台具备NFC功能的安卓手机,微信已经更新至6.2版本以上,嗯,那就可以用微信充值羊城通、岭南通 了”,那么问题来了,NFC是什么?它能给我们的生活带来什么?为此,大洋...

标签: NFC 电子支付 移动支付 纪成军

Apple Pay春节入华,四大银行是不是得收“红包”? 2015-11-23

Apple Pay入华传了很久,现在终于搞定,苹果与大陆四大国有银行已经达成协议,Apple Pay将于春节前入华。 之所以拖了这么久,当然不是技术问题,而是四大国有银行与Apple之间就分成难以达成一致,猜得不错,A...

标签: Apple pay 微信支付 支付宝 智能机

NI推动工业物联网发展,与您共迎物联网时代 2015-11-20

NIDays 2015全球图形化系统设计盛会(中国站)于2015年11月12日在上海国际会议中心隆重举行。随着“工业4.0”、“工业互联网”、“中国制造 2025”等概念和政策的相继提出,物联网(IoT)已成为时下全球讨论的热门...

标签: NI NIDays 大数据 物联网 美国国家仪器

总共 10112