处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

意法半导体智能物件技术助力PIQ多功能运动穿戴式传感器 2016-01-27

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其传感器、控制器和通信技术获PIQ公司采用,用于2015年PIQ公司在高尔夫球和网球市场推出的一款设计轻巧...

标签: MEMS PIQ STM32F4微控制器 意法半导体 穿戴式成绩测

支付数据的安保风险正在增加,对移动支付方式的安保缺乏信心 2016-01-27

预计在未来两年,移动以及其他新型支付形式的接受率将翻倍,一项新的全球性研究显示,各组织迫切需要改善其支付数据安保措施。这一研究结果是根据金雅拓——全球数字安全领域的厂商(泛欧证券交易所NL0000400653 GTO...

标签: 支付数据 数字安全 电子钱包 移动支付 身份识别 金雅拓

英特尔乱了的节奏,靠10nm处理器能找回来吗 2016-01-26

日前,曾报道了英特尔即将推出三款 10nm 处理器的计划。而在此前,很多专业人士都认为是两款。英特尔的管理层向投资人员表示:他们正试图在两年内将处理器从 10nm 转为 7nm,而在这一过程中,他们会推出三款 10nm ...

标签: 10nm Tigerlake 处理器 英特尔

Microchip收购Atmel之后,MCU市场格局正式改写 2016-01-25

微芯科技(Microchip)收购爱特梅尔(Atmel)之举,让微控制器(MCU)市场的前三大供应商排名在近几个月内再度重新洗牌。 过去两年来这一波前所未有的整并与收购(M&A)行动,戏剧性地改写了整个半导体产业的竞争格局。或...

标签: MCU 半导体 微芯科技 恩智浦 爱特梅尔 飞思卡尔

用MCU打造智能恒温器,功耗/通讯/人机介面逐个击破 2016-01-25

在物联网风潮的驱动下,恒温器已朝向联网与智慧化发展。微控制器(MCU)开发商遂推出低功耗,且具备段式LCD显示控制与Wi-Fi/蓝牙/ZigBee无线连结支援能力,以及256位元AES先进加密功能的新方案,助力智慧型恒温器应用...

标签: MCU 感测器 智慧手机 智能恒温器 物联网 电池 致动器

联想人事地震之后的反思:手机“大输家”如何翻身 2016-01-22

联想手机又有新动作。近日,联想移动业务中国区将帅再变阵:陈旭东自挂帅联想移动业务中国区总经理,任伟光空降加盟移动业务中国区战略运营,杨峻和王峰仍分管联想移动业务部分工作。联想高规格的人员配置对待中国手...

标签: 三星 摩托罗拉 智能手机 电脑 联想 苹果

当电子纺织迈向标准化,以后买衣服就像买手机? 2016-01-22

根据市场研究公司IDTechEx的智慧服装和电子纺织(e-textile;整合电气或电子活性纤维)调查报告显示,2015年纯电子纺织市场估计价值约1亿美元,预计在未来十年内将持续成长达到超过30亿美元的市场规模。 截至目前为...

标签: 感测器 智慧服装 电子纺织 穿戴式装置

一年新办2万家科技企业,中关村创新不死? 2016-01-21

北京建设有全球影响力的科技创新中心成效初显。记者昨日从中关村管委会获悉,2015年,中关村示范区企业总收入预计将达4万亿元,同比增长13%左右,比2010年翻一番。“十二五”期间,中关村创业生态日渐完善,在全球科...

标签: 中关村 创新 十二五

反“摩尔定律”成苹果A系列处理器成功的秘诀? 2016-01-21

关注苹果公司产品更新的人都知道,和其他芯片制造上不一样,苹果公司每年都能够在他们的新品上增加新的功能,苹果公司自主设计的 A 系列芯片每年都有大幅的性能提升,增加许多新的特性。而芯片的性能提升会让用户对...

标签: A10 处理器 摩尔定律 芯片 苹果

谁来说说,高通进贵州凭啥就能永绝反垄断隐患? 2016-01-20

近日,美国高通公司与贵州省政府在北京签订战略合作协议、宣布共同成立合资公司贵州华芯通半导体技术有限公司。新公司将专注于设计、开发并销售供中国境内使用的先进服务器芯片组技术。 贵州省委书记陈敏尔、贵州省...

标签: 云计算 半导体 反垄断 大数据 移动互联网 高通

总共 10112