处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

毁誉参半,还华为海思ARM服务器芯片一个真相 2016-02-03

根据科技部公布的消息,华为海思自主设计的ARM芯片已经流片归来,并且经过多轮调试,不仅已经完成了BIOS和BMC管理软件开发,还成功开发了采用该ARM服务器芯片的双路服务器样机。目前,该ARM服务器芯片已进入试生产阶...

标签: ARM CPU 华为 海思

下一颗“世界芯”,那必须是硅衬底LED 2016-02-03

在2016年1月8日召开的国家科学技术奖励大会上,2015年度一个国家技术发明一等奖颁发给了由南昌大学、晶能光电(江西)有限公司、中节能晶和照明有限公司共同完成的“硅衬底高光效gan基蓝色发光二极管(简称硅衬底led)”...

标签: LED 半导体 晶能光电 硅衬底

中发科技逆市涨停,紫光的“诱惑”是有多强大? 2016-02-02

在大盘跳水的前提下,昨日中发科技(18.05 +9.99%,买入)却能稳稳地封住涨停,这主要是因为紫光集团举牌的效果。值得注意的是,紫光集团此次算是一次赌博,而且大概率不仅仅是做一次短期的财务投资,因为中发科技2014...

标签: 三佳集团 中发科 控制权 紫光集团

芒刺在背的联发科,该怎么面对保卫战和专利战 2016-02-02

每逢全球晶片业进入新世代卡位战的关键时刻,联发科通常面前会有一场追赶美国高通的硬仗要打,背后往往也有一根芒刺待拔(如购并、合作、或是专利战要忙)。证诸过去经验,只要联发科可以成功拔除芒刺,就有办法再创新...

标签: 博通 展讯 晶片 联发科 高通

论研发占营收比重,联发科完胜台积电? 2016-02-01

半导体产业是科技创新的火车头,研发投资常常扮演着关键技术续航力的基石。根据产业研究机构IC Insights统计,去年半导体龙头英特尔研发投资高达121.28亿美元,研发费用占营收比重高达24%,两项数字在全球半导体厂...

标签: 半导体 台积电 联发科

AMD:医疗和工厂商用GPU,才大有搞头 2016-02-01

AMD未来将更专注开发先进GPU绘图晶片技术,让VR或AR能运用在医疗辅助和工厂监控等更多应用领域。 AMD全球副总裁暨企业解决方案部门总经理Scott Aylor近日来台时除了揭露64位元ARM处理器的运用情况,也透露未来将...

标签: AMD AR GPU VR 医疗

WinPhone受尽凌辱,遭国内应用商全面抛弃 2016-01-29

国内互联网企业对基于Windows Phone开发应用越来越漫不经心。继支付宝停止Windows Phone版本后,昨日有消息称,腾讯停止开发基于Windows Phone的全系应用。 消息称,腾讯Windows Phone应用开发人员已转职,只剩...

标签: WinPhone 微软 支付宝 腾讯 苹果 阿里巴巴

深喉爆料:苹果正在秘密开发GPU芯片? 2016-01-29

国外网站fudzilla.com引述在绘图芯片产业界的“深喉”人士报导,近年来,苹果持续秘密地开发自己的绘图芯片(GPU)。报导指出,若消息属实也很合理。苹果在手现金充沛,也有自行设计芯片的能力与经验,苹果开发自己的...

标签: GPU 三星 台积电 平板电脑 晶圆代工 英特尔 苹果

国美豪赌安全手机,同业竞争的终极命题? 2016-01-28

在入主三联商社八年后,国美对旗下三联商社开始了改头换面式的重组。如若重组完成,三联商社将正式剥离零售资产,踏入手机业,而国美也开始将触角伸向了供应链上游的制造体系。 停牌四月之久的三联商社终于在近日...

标签: 三联商社 国美电器 德景电子 智能手机

当国产手机盯上印非26亿人口,品牌建设谁来突围? 2016-01-28

2015年12月4日,研究机构IDC发布报告称,2015年全球智能手机销量增长将首次降至10%以下,主要原因是中国市场需求开始趋缓。中国的智能手机普及率达9成,购买需求进入换机需求阶段,国产手机厂商出海实现边际效益或者...

标签: OPPO 中兴 华为 小米 智能手机 联想 金立

总共 10112