处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

探究多层电路板的奥秘 2016-03-17

iPhone7要来了,大家都在热谈iPhone7的曲面屏多么绚丽,3D触控技术动作多么酷爽,又能防水又能无线充电,其黑科技含量增长速度和冷战时期 的军备竞赛比起来也不遑多让,作为工科生的我们要在话题中捍卫自己的尊严,...

标签: PCB 信号层 电源层

elmos在慕尼黑电子展展出电机驱动和车用LED驱动器产品系列 2016-03-17

elmos将在2016慕尼黑电子展(2016年3月15日至17日)中展示传感器,电机驱动和车用LED驱动器产品系列。elmos产品在汽车、工业和消费品中有众多应用,例如在超声波停车辅助、电机驱动、手势识别、烟雾探测器、以及汽车...

标签: 烟雾探测器 电机驱动 车用LED驱动器

CITE 2016:AR与VR将融合发展 2016-03-16

随着谷歌眼镜等一系列高科技产品的诞生带入现实生活,让增强现实真正可用, VR(增强现实)和AR(虚拟现实)科幻级技术与颠覆性市场的大门正向业界打开。在CITE 2016上,AR/VR这一年度为火爆的技术也将惊喜呈现,...

标签: AR CITE VR

精确测量电源轨的四个实用技巧 2016-03-16

在当前的电子设计领域,电源分布网络(PDN)已经成为一个技术重点。形成这一趋势的背后有哪些推动因素?首先是电源轨的电压在不断降低,而且容限越来越 严苛。原来的电源轨电压为5 V,容限为5%,而现在降低到了1.2 V...

标签: 电源轨

新汉MVS 5200模块化车载系统助力智能公共交通监控 2016-03-15

新汉移动监控系统MVS 5200系列将视频图像转化为智能操作,智能化监控公共安全和运输工作。基于Intel Core 处理器的MVS 5200系列采用微服务器,移动NVR,和数据记录器,提供实时智能的公共交通管理功能,有能力看到...

标签: 智能公共交通 监控系统 车载传感器

2016的半导体业怎么拼,不如来一场自主研发的救赎? 2016-03-15

工研院每年提出十大ICT产业关键议题,今年“十大ICT产业关键议题”包括:多元创新载具与多元市场、协同共享、线上影音、物联网安全、网路虚拟化、频谱分配、垂直整合、车用半导体、机器学习与机器视觉等,皆将使ICT...

标签: ICT 半导体 自主研发

技术大讲堂:步态识别优势大盘点 2016-03-14

概论 步态是指人们行走时的方式,一个人在行走时,双脚动作和身体其他部位的姿势是独一无二的。根据早期的医学研究,人的步态有24个不同的分量,在考虑所有步 态运动分量的情况下步态是的。精神物理学中的研究结果显...

标签: 步态特征 步态识别 特征抽取

CAN/RS-485总线为什么要隔离? 2016-03-14

您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮...

标签: CAN RS-485 隔离收发器

iPhone更快充电要靠大功率充电器?这是误区! 2016-03-11

iPhone用户或许都知道,使用大功率充电器可以提高设备的充电速度,但这相比使用原装充电器存在多大的提升呢?本文就将通过测试进行探究。 本次使用所用设备为一部iPhone 6s,等待电量耗尽之后,测试者会使用不同的...

标签: iPhone 大功率充电器

别只顾着人机围棋大战,你的汽车正被人工智能侵占 2016-03-11

3月9日~3月15日,谷歌人工智能系统AlphaGo(爱称“阿尔法狗”)与围棋选手李世石对弈五局的新闻,占据了各大科技网站的头版。近十年来吟唱着“无敌多么寂寞”的李世石,在首局对战中被“阿尔法狗”完虐,更是引发了人...

标签: AlphaGo 人工智能 无人驾驶

总共 10112