处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

没能突破苹果供应链,是英特尔移动芯片掌门人离职原因? 2016-04-06

据外电报道,消息人士日前透露,上任时间不足一年的英特尔移动芯片业务副总裁艾莎·埃文斯(Aicha Evans)已计划从公司离职。 该消息称,埃文斯的离职可能与英特尔近的管理层调整有关。去年11月,英特尔从竞争对手...

标签: 移动芯片 英特尔 苹果

有黑客在,谁敢说自己的手机没漏洞 2016-04-06

CVE-2016-0844,这串毫不性感的代码是一个漏洞的名字。 通过这个漏洞,黑客可以拿到 Android 手机内核权限,在主人不知情的情况下翻看查看聊天记录、银行卡密码、随时静默拍照、向任意号码发信息、打电话。 ...

标签: 手机 漏洞 黑客

3D图形加速是如何实现的? 2016-03-31

在多媒体如此盛行的今天,人们享受着各种精彩的视觉盛宴,这一切都得益于一项基本技术的发展:图形加速技术。那么图形加速功能具体是如何实现的呢? 工作之余,炫酷的3D电影、场景逼真的大型游戏都是人们的主要消遣...

标签: 3D加速技术 3D图形加速

轮毂电机是否会成为新能源领域的一匹黑马? 2016-03-31

新能源汽车现在已经成为汽车行业颇具前瞻性的领域,而新能源车型的驱动技术和传统内燃机汽车有着不小的区别,其中有一类驱动技术有着很大的发展前景,这就是轮毂电机技术。那么,这项被很多人视为新能源汽车驱动”未...

标签: MPT电机测试系统 车轮内装电机

互联网造车和传统车企相爱相杀 2016-03-30

阳春三月,在享誉中外的乌镇,举办了"思辨互联网汽车暨第三届国际汽车安全高峰论坛"。交通专家、经济学家、互联网企业、传统车企等来自不同领域的精英共聚一堂,探讨了关于互联网汽车,互联网经济以及未来的发展趋势...

标签: 互联网造车 新能源汽车 智能汽车

干扰电磁流量计运作方法及消除 2016-03-30

电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。流量与小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较...

标签: 电磁流量计

三星默秒全,18nm DRAM终于来了 2016-03-29

全球的DRAM内存颗粒市场上,三星、SK海力士、美光已经呈现三分天下的架势,其中三星无论工艺、产能还是占有率都有绝对优势。2014年个量产20nm DRAM工艺之后,如今三星再次领跑,已经量产了18nm DRAM。据韩国媒体报道...

标签: 智能手机

台积电10nm,苹果A10X会个吃螃蟹? 2016-03-29

台积电强调2016年终至2017年秋季内将抢先Intel等厂导出10nm制程技能,预期首波使用货物将是香蕉苹果A10X解决器,况且用来新版iPad Pro系列货物,但快调度正在来年秋季内出版,往年新款解决器能够仅以16nm制程技能消...

标签: 10nm A10X 台积电

据说市面上追求极致低功耗的血糖仪都这么做 2016-03-28

可穿戴终端设备入侵到医疗电子领域后,便诞生了可穿戴医疗设备,并且由于其具有的技术优势和市场潜力大有异军突起之势。根据IMS Research高级分析师的说法,可穿戴健康医疗市场规模明年或超过29亿美元,占据可穿戴产...

标签: 32位微控制器 低功耗MCU

关于5G你需要知道的5个点 2016-03-28

据科技网站CIO报道,对科技着迷的人一般都是速度和性能狂人,他们热爱高速处理器、大内存和飞一般的网络连接。但以眼下的技术来看,处理器和存储方面想有突飞猛进的提升,可能性较小,但网络速度可不一样,因为5G已...

标签: 5G 互联网

总共 10112