处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

GOOGLE演示用雷达感应Project Soli 2016-05-23

去年首度亮相的 Project Soli 手势遥控概念,今年有更进一步的演示了。Google 在 I/O 上展出了一台改装的 LG Urbane 智能手表,并且真的可以感应你的手的远近,以及动作。离远的时候是普通的时间显示表面,随着手指...

标签: Project Soli 雷达感应

电流优劣检测分析的几个方法你知道不? 2016-05-20

电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流“过大”或出现故障时,做出判断。...

标签: Vishay 电流互感器 罗氏线圈 霍尔效应

ARM携手台积电玩转10nm工艺芯片 2016-05-19

ARM今天宣布,已经与台积电合作完成了全球个基于10nm工艺的芯片的流片工作,而且使用了尚未宣布的顶级新架构“Artemis”。 事实上,这次流片早在2015年12月就完成了,ARM预计近就能拿到从工厂返回的芯片。 这...

标签: 工艺芯片 智能芯片

SMD铝电容器的电压范围 2016-05-18

近日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将汽车级146 CTI和160 CLA系列表面贴装铝电容器的电压范围分别扩展到100V和80V。Vishay BCcomponents器件适用于高温条件下的汽车和工业应用,具有低阻抗、大纹波电流和长使...

标签: SMD 铝电容器

柔性液晶显示屏的支撑技术 2016-05-18

在各种平板显示屏(FPD)中,有机EL显示屏因为能够实现高对比度、高色彩表现范围,而且容易实现超薄化,从而作为柔性显示屏的主流技术被关注,笔者在之前的文章中也曾经介绍过这一点(参阅本站报道)。 具有代表...

标签: 柔性液晶显示屏

小米5不开放购买原来是因为这个! 2016-05-17

小米5作为目前火热的安卓国产旗舰,相较三星S7/LGG5的价格,客观上也降低了用户享受旗舰机的成本,事实上虽然米粉每次依然需要抢购小米5,但是从用户抢购的热潮当中我们也可以看到小米5依然是物超所值的,但是为啥小...

标签: 小米5 电子元器件

GaN技术概述 2016-05-13

当按下智能手机上的一个按钮时,这个手机会触发一个巨大的通信网络,并且连接到数千英里之外的数据中心。承载通信数据时的功耗是不可见的,而又大大超过了人们的想象。世界信息通信技术 (ICT) 生态系统的总体功耗正...

标签: GaN

探头的输入电容对于高频信号影响到底有多大? 2016-05-13

探头的输入电容对于高频信号有很大的影响,信号频率越高,影响也就越大,具体有何影响呢? 一、探头负载效应 简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载...

标签: 示波器 示波器电容

MOSFET充当移动器件内的电源管理开关 2016-05-11

东芝公司声称,2款二合一MOSFET - SSM6L61NU和SSM6N61NU - 具有25mΩ RDS(ON)(典型值)的低漏源导通电阻,有助于降低电源的功率损耗,延长了电池驱动设备的操作时间。SSM6L61NU是一款互补型器件,SSM6N61NU是一款...

标签: 低漏源导通电阻

华为 P9 评测:转折点 2016-05-10

作为华为与徕卡战略性合作的项成果,拥有一双「慧眼」的 P9,一经推出便引来了相当多的关注。这次厂方选择从拍照这一实用性极强的功能突破,毫无疑问是想在轻薄、美观的设计外,再给P系列加上一个真正过硬的卖点。那...

标签: P9 华为

总共 10112