处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

这就是iPhone 7玫瑰金的“后背图”? 2016-06-01

这一次曝光的玫瑰金iPhone 7后壳显示依然会保留白条天线设计,同时并没有看到双摄像头打孔,但是出现了疑似智能连接器专用的金属触点。 现在似乎每个星期我们都会看到关于iPhone 7的一些新消息,而现在有一张据说...

标签: iPhone 7 双摄像头 智能连接器

政府助力,5G研发上高速 2016-06-01

一场以5G为代表的新一代信息技术产业的围猎,已经开场。 近日,届全球5G大会在北京举行,主办者是中国IMT-2020(5G)推进组联合欧盟5G PPP、日本5GMF、韩国5G论坛和美洲5G Americas。工信部部长苗圩在会上告诉世界...

标签: 5G 中国电信

KingTingTech首发基于LoRa技术的智能家居产品 2016-05-31

智能家居已走进人们的生活,打造一个舒适、便利、节能、安全的家。作为全球首创采用 LoRa 技术的智能家居平台 , 金廷智能日前在美国发布了一系列“YoSmart”品牌的智能家居产品,包括智能中心、智能插座、智能温控...

标签: LoRa技术 智能家居产品

OPPO手机基地一日游,看看有啥黑科技 2016-05-30

在IDC公布的季度全球手机报告中,手机厂商排名来了一个大洗牌,华为、OPPO、 vivo逆市而上,分别占据第三、第四、第五的位置。其 中,OPPO以153.2%的增长成为同比增长快的厂商。对这一快速增长,OPPO解释为对高品质...

标签: OPPO 手机测试 智能手机

双锁存LED显示驱动IC——再不更换你就out了! 2016-05-27

在这个看脸的时代,颜值高有多重要这事儿还要细说吗? 你心目中的集创女神是酱婶儿滴 画面效果有多重要这事儿,还用宝宝解释吗?!颜控们排排坐好哈,今天小编就来深扒一下,一款高颜值的LED显示屏是如何...

标签: 双锁存LED显示驱动IC

RS485接口标准特点 2016-05-26

当你接到一个多设备协同作业的系统设计任务是,通讯方案的选择便显得至关重要,是用传统的RS485,还是用同样已被广泛使用的CAN总线通信,也许将给你带来完全不一样的开发感受,下方我们将对这两个通讯方式做一个比较...

标签: RS485接口

Pebble 的新手表主打健身功能 2016-05-25

其实 Pebble 的诞生远在 Android Wear 和 Apple Watch 之前,而且说实话,它甚至有可能是至今为止为成功的智能手表之一。但自从其在 Kickstarter 上创下了惊人的募资记录(一千万美元)以后,竞争者纷至沓来,整个市...

标签: Pebble

Renesas推出了RL78/L1C系列MCU 2016-05-24

针对移动和便携电子设备应用市 场,Renesas推出了RL78/L1C系列MCU,该系列MCU不仅运算能力强劲,而且集成了丰富的片上模拟资源,还可以直接驱动段式LCD,大大简 化了设备显示功能设计,此外,该系列MCU还具备完善的...

标签: RL78/L1C系列

超低功耗无线MCU,何以成为物联网的新宠儿? 2016-05-24

物联网在这几年越来越火,不少半导体厂商或终端厂商都考虑在物联网这一个热门领域上占有一席之地。现今市场上已出现了很多物联网新产品,那让这些产品连接到互联网的无线技术到底有多牛? 无线MCU成物联网无线连...

标签: 物联网 芯片交易网

STM8微控制器为啥这么好卖? 2016-05-23

世界半导体贸易统计协会(World Semiconductor Trade Statistics;WSTS)的报告显示,在STM8微控制器快速成长的出货量推动下,意法半导体通用微控制器的市占率从2013年的8.2%成长至2015年的12.7%。意法半导体微控制器...

标签: 半导体

总共 10112