处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

VR应用亮了:南海问题,有我别怕 2016-07-14

菲律宾南海仲裁案仲裁庭12日作出非法无效的所谓终裁决,为此,引起了一场轩然大波。若仅仅只是菲律宾的一场闹剧,这不足以引起公愤,真正的矛头指向的是操纵南海问题的“幕后黑手”,美国就是想继续推行霸权主义,将...

标签: VR技术 军事应用

AMOLED屏三星独大,国产手机为啥就不怕它再来个“断供”? 2016-07-14

我们的屏幕比友商色域宽广30%。 一般来说,要是在手机新品发布会见到这句话,那么在很大程度上这意味着这款新品采用了AMOLED屏幕。 题外话:Super AMOLED为三星的注册商标,理论上除三星外,别的品牌不能使用S...

标签: AMOLED屏幕 OPPO 三星

国内首例基于Autosar的电机控制器原型机面世 2016-07-13

——同济大学中德学院、上海大郡动力控制技术有限公司、英飞凌科技、维克多四方倾力合作 近日,同济大学中德学院、上海大郡动力控制技术有限公司、英飞凌科技及维克多联合宣布,同济大学中德学院成功研发出了基于...

标签: AUTOSAR 同济大学 电机控制器

ADI公司数模转换器改善电视观赏体验 2016-07-13

Analog Devices, Inc.(ADI),的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出一款数模转换器AD9162,它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD...

标签: ADI 电视 转换器

兼收并蓄 国产芯片技术有望突破 2016-07-12

随着物联网应用的快速发展,半导体产业也随之呈现出爆发性的增长趋势。在物联网行业到底有哪些具有支撑意义的技术值得我们关注,又有哪些新趋势呢?近日,笔者采访了Gartner全球半导体及电子设备研究团队研究总监盛陵...

标签: 半导体产业 国产芯片 物联网

IBM与三星联手啦 研发MRAM二十年数年后推出 2016-07-12

在IBMResearch大会发布的创新成果当中,我们赫然发现传说中已经拥有二十年开发历史的非易失"通用型"磁性随机访问存储器(简称MRAM)正在进行升级。IBM方面日前表示,通过与代工巨头三星公司的合作,其正在利用自旋转移...

标签: IBM MRAM 三星

牛精预测中国7成工作将被机器代替,还能不能愉快的搬砖了? 2016-07-11

到2020年,全球有500万个工作岗位可以实现自动化。花旗银行和牛津大学预测,中国77%的工作都有被机器人代替的可能,“被替代率”高居全球第二。 与此同时,在全球的代工厂富士康,6万机器人只占了该公司130万劳动...

标签: 互联网 工业机器人 机器人

Molex 发布 MXMag千兆级单端口 RJ45 连接器 2016-07-11

集成磁性插座针对自动化回流焊装配而设计 Molex 推出 MXMag™ 千兆级单端口 RJ45 连接器。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为 OEM 提供了高速装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通...

标签: MXMag™ Molex 连接器

无线充电有啥猫腻?也就这两类 2016-07-08

“无线充电”技术由来已久,早在2007年麻省理工学院的研究团队就做过实验,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方,利用铜制线圈作为电磁共振器,成功为一个两米外的60瓦灯泡供电。 未来“无线充电”的应用...

标签: 供电设备 无线充电 电动车

收购库卡只差一哆嗦,美的将要啃下这块骨头 2016-07-08

美的集团披露要约收购库卡进展。截至北京时间7月6日24时,美的集团接受本次要约收购的库卡集团股份数量为1739.7万股,占库卡集团已发行股本的比例约为43.74%。本次要约收购前公司已持有库卡集团13.5%股权,按截至目...

标签: 工业机器人 库卡 美的集团

总共 10112