处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

任天堂NX内部芯片成迷,再用Tegra X1就是作死 2016-08-01

近外媒Eurogamer“泄露”了任天堂新主机NX的一些内幕消息。据说NX将采用NVIDIA基于ARM架构的移动芯片Tegra(X1),如果真的是这样,那么NX又在走Wii U的老路。2017年才来的NX性能仍然不及当前的主机PS4和XB1。然而事...

标签: NX Tegra芯片 任天堂

手机处理器解读,堆核心有啥意义? 2016-08-01

在手机高度智能化的时代,每一个手机的零部件都备受关注,特别是越来越多的专业知识流出,让更多人了解到手机内部的真实状况之后,有用户开始对手机配置形成了自己的见解,而这些意见也会影响着许多需要更新智能设备...

标签: CPU 处理器 智能手机

微软一言不合就裁员,智能手机部门不保? 2016-07-29

根据微软周四向美国证券交易委员会(SEC)提交的10-K文件显示,该公司计划在未来12个月内裁员2850人。 微软在10-K文件中表示,“除去2016年5月宣布的裁员1850人之外,作为这一早起计划的延伸,公司未来一年还将在全...

标签: 微软 智能手机 裁员

高通秀新一代VR设备,居然能实现“六向移动” 2016-07-29

迄今超过40年历史的计算视觉和互动技术大会(SIGGRAPH)是各家厂商展现硬件和技术的平台,随着虚拟现实和增强现实概念在近年的兴起,该展会上的主题和重点也转向这些领域。 在今年的SIGGRAPH上,移动芯片巨头高通展...

标签: VR硬件 虚拟现实 高通

摘下半导体产业的皇冠,ADI能在模拟市场中基业长青吗? 2016-07-28

在半导体领域,以技术授权为主营业务的ARM利润率都没有凌力尔特(Linear)高。ARM前脚被收购,凌力尔特后脚也找到了下家。这桩交易倒门当户对,老牌模拟芯片厂商ADI的域名是analog(模拟),凌力尔特的域名是linear(线性...

标签: ADI Linear 凌力尔特

万万没想到,小米发布会竟完全被笔记本Air抢了风头? 2016-07-28

昨天下午,还是在国家会议中心,小米又开了一场发布会,带来了一款新的手机和被米粉们喊了三四年的小米笔记本电脑。 红米Pro,是求利润的红米 先把红米Pro值得说的快速说完:联发科Helio X20/X25十核三丛集核...

标签: 小米笔记本 红米Pro

华为公布上半年手机业绩,离三星苹果又近了 2016-07-27

今日下午,华为对外公布了2016年上半年智能手机业绩。华为消费者BG CEO余承东表示,华为上半年手机出货量6056万部 同比增长25%;销售收入774亿元,同比增长41%。 昨天,华为发布了2016年上半年度整体经营业绩。今...

标签: 业绩 华为 智能手机

充电寿命和效率大幅提升,MIT华人教授取得锂电池技术突破 2016-07-27

锂空气电池的能量密度较高,因此被看好在电动汽车和便携设备中的前景。不过锂空气电池技术现在有一些严重的缺点:热损耗较大,容量下降较快,而且需要昂贵的元器件控制氧气的进出,因此只能做成非封闭式电池,使用起...

标签: 纳米氧化锂阴极电池 过充 锂空气电池

任天堂股票暴跌:口袋妖怪再火也没用? 2016-07-26

任天堂在至投资者信中“坦诚”,因任天堂实际持有的Pokemon Go权益有限,所以这款火爆游戏的收入对于任天堂公司的总收益贡献有限。任天堂上周五发表声明后,任天堂美股暴跌16%,今日日本股市开盘后任天堂日股追随美...

标签: 任天堂 口袋妖怪GO 谷歌

华为半年销量曝光,这增速也是没谁了 2016-07-26

华为今日发布2016年上半年度经营业绩。今年上半年,公司实现销售收入2455亿元人民币,同比增长40%;营业利润率12%。由于该公司增加了智能手机业务投资,公司营业利润率下降至12%。华为未披露净利润,也未披露各业务部...

标签: 业绩 华为 智能手机

总共 10112