处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

汽车再怎么发展也逃不开这五大命运 2016-08-25

未来30年中国汽车产业链及产品将面临重大挑战和变革,人们的用车生活、汽车产业模式也将随之改变。 24日称,目前人类能源、环境、安全等问题日益显著,汽车电动化、智能化的特征正初现端倪,预计未来中国汽车产业...

标签: 充电桩 新能源电动车 汽车

三星Note 7耐摔的秘密,康宁玻璃这么牛? 2016-08-24

三星电子(Samsung Electronics Co.)推出的旗舰类平板智慧型手机“Galaxy Note 7”采用康宁(Corning)型强化玻璃,但网友测试针头随便一刮就有伤痕,康宁则澄清刮痕是针头残留物。 现在,《PhoneBuff》团队又对Note...

标签: 三星Note 7 康宁玻璃 耐摔

Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的载流能力 2016-08-24

新型电线组和插座助力工厂自动化 Molex 公司推出 Brad® M12 电源 F 编码电线组和插座产品,采用盲插键设计,具有行业的载流能力,高达每针 16 安。产品的开发满足自动化控制系统中电机、电磁操作阀、驱动设备...

标签: Brad® M12 电源 编码连接器 载流

A12处理器订单让代工厂集体疯狂:7nm工艺看我的 2016-08-23

上周,英特尔宣布与ARM达成了新的授权协议,英特尔工厂未来将生产ARM芯片。 此举意味着英特尔可以为研发2018年的iPhone芯片作准备了。供应链消息称,英特尔并不是可能参与苹果芯片供应竞标的厂商。当前全球芯片代...

标签: 7nm工艺 A12处理器 代工厂

车用芯片市场这块肥肉,瑞萨想靠英特矽尔上位? 2016-08-23

全球半导体市场方面,智能手机用半导体需求增长放缓,但在车载半导体方面,除了自动驾驶等新领域外,发动机的电子控制用半导体也不断扩张。Intersil主要生产汽车电子、机床、智能手机等产品所需半导体,市场竞争力较...

标签: 瑞萨 英特矽尔 车用芯片市场

Globosat利用泰克技术,支持里约奥运会IP媒体制作直播 2016-08-19

新Prism IP/SDI媒体分析平台和SPG8000A在Globosat奥运节目制作中起到关键作用 业界的视频质量监控解决方案创新者——泰克科技公司日前宣布,其客户、拉丁美洲地区规模的付费电视提供商、巴西的市场 Globosat,正...

标签: Globosat IP媒体 泰克技术

联发科被劲敌猛追,展讯海思“跑”这么快? 2016-08-19

数据显示,今年一季度中国芯片企业展讯的份额增幅高达45%,联发科的增幅为12%,前者是后者的3.75%,另一家中国芯片企业海思的份额增幅为29也比联发科高。 SA指季度联发科、展讯、华为海思在移动处理器市场份额分...

标签: 展讯 海思 联发科 高通

GaN材料与硅衬底擦出新火花,半导体激光器有大突破 2016-08-19

随着技术的发展,研究者发现通过传统的电气互联来进行芯片与系统之间的通信已经难以满足电子器件之间更快的通信速度以及更复杂系统的要求。为解决这一问题,“光”被认为是一种非常有潜力的超高速传输媒介,可用于硅...

标签: GaN材料 半导体激光器 硅衬底

信息传输速度超光速,量子计算这么牛? 2016-08-19

近中国科学技术大学在量子领域取得了不少突破性的研究成果。根据国内媒体的报道,该校的量子信息重点实验室李传锋教授研究组首次研制出非局域量子模拟器,并且模拟了宇称—时间(Parity-time, PT)世界中的超光速现...

标签: 信息传输速度 量子计算

无人巴士公共交通测试,无人驾驶时代还远吗 2016-08-18

芬兰赫尔辛基目前正在公共道路上测试两辆无人驾驶巴士。 项目负责人哈里·桑塔玛拉(Hari Santamala)对芬兰媒体Uutiset表示:“目前,这是件大事。在公共交通之中测试这样的技术非常少见。” Uutiset指出,这...

标签: 公共交通测试 无人巴士 无人驾驶

总共 10112