处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

连接器分类及能承载多大电流,受那些因素影响? 2018-10-11

连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流Q:什么是连接器?连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少...

标签: 电流 连接器

电容式MEMS气压传感器提供高精度压力侦测 2018-10-10

越来越多的便携设备配备气压传感器,以侦测使用者所在位置的高度,并依据气压的变化来计算使用者的运动状况。以下云汉芯城技术人员将为您介绍由英飞凌推出的气压传感器,它将是您在设计相关应用产品时的不二选择。气...

标签: 气压传感器 电容式MEMS

将离散保护元器件替换为超电压故障保护模拟开关 2018-10-09

设计稳健的电子电路是一项挑战,通常会使生成的设计包含大量分离的保护元器件,并会增加关联的成本、设计时间和空间。云汉芯城相关技术人员在本文中讨论了故障保护开关体系结构,以及与传统的分立元件保护解决方案相...

标签: 离散保护元器件 超电压故障保护模拟开关

电子元器件里的爱情,原来还可以这么理解! 2018-09-25

热恋中的女人的心就像被加了一个差动放大器,男朋友的一切优点都被当成差模信号被放大,而他的缺点都被选择为共模信号抑制掉了。差动放大电路男人的心就像是三极管放大器,恋爱时是共基极的,你的付出总可以在他那得...

标签: 电子元器件

各类电感元器件的英文名称及电感量计算机公式 2018-09-20

电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电...

标签: 电感 电感元器件

运营商打折+供应商降价,iPhone不景气害苦了别人 2016-09-02

据外媒报道,由于iPhone今年销量不景气,苹果一直在“迫使”其零部件供应商做出妥协,接受降价的事实。与此同时,在中国这一关键市场,三大运营商集体发力,对老款产品进行大幅打折,希望提振iPhone的销量。以下为文...

标签: iPhone 供应商 降价

NB-IoT技术商用已开启?三大运营商牟足劲 2016-09-01

日前,在2016年中国智能终端技术大会暨中国智能硬件开发者大会上,中国联通网络技术研究院物联网研发中心总监胡云表示,今年是联通的NB-IoT(窄带蜂窝物联网)试点年,明年是商用元年。目前大规模NB-IoT外场实验计划...

标签: NB-IoT技术 商用 智能终端

Nordic Semiconductor新智能遥控参考设计 结合无与伦比的语音输入性能和超低功耗特性 2016-08-30

“nRF52系列的nRFready Smart Remote 3”是完整的现代化硬件和软件单芯片低功耗蓝牙参考设计,具有语音输入识别控制、数字麦克风选项、键盘矩阵、6轴运动感测、多点触控板、红外LED、NFC触摸配对,以及实施低功耗蓝...

标签: Nordic Semiconductor 新智能遥控

iPhone被偷怎么破?有这技术再也不怕 2016-08-29

丢手机是一件很让人烦躁的事情,尤其是对于那些电子产品内存有重要资料的人来说。 苹果产品的确可以通过Find my iPhone,Find my iPad,Find my Mac来进行查找位置。不过,实际情况下,只要罪犯把设备关机,Find ...

标签: Touch ID指纹识别 iPhone

德州仪器助力“互联网汽车”荣威RX5打造创新型数字化驾驶体验 2016-08-26

基于“Jacinto 6”处理器系列,首个支持“互联网汽车”的信息娱乐高级驾驶员辅助系统 日前,上汽集团和阿里巴巴集团在2016北京汽车展览会上隆重推出了业界首款“互联网汽车”荣威RX5,而就在近日,这款凭借互联网...

标签: 创新型数字化驾驶体验 德州仪器 荣威RX5

总共 10112