处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

电子元器件之电容的工作原理及其作用 2018-11-06

电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的...

标签: 电子元器件 电容

纳米线激光器推动电子元器件的应用 2018-11-05

高效的纳米线激光器是如何推动电子元器件应用的呢?高效的纳米线激光器有利于光纤通信,污染分析和其他应用。而电子元器件挑战在于找到适合的材料。这些超紧凑的纳米线有卓越的发光能力,波长可调,并比较容易合成。...

标签: 电子元器件 纳米线激光器

如何识别电子元器件 2018-11-01

电子元器件有着不同的封装类型,不同类的元件外形一样,但内部结构及用途是大不一样的,比如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管、或双二极管。TO-3封装的元件有三极管,集成电路等。二极管也有几种封装...

标签: 电子元器件 识别电子元器件

提高隔离Δ-Σ 调制器电流采样短路保护性能,看这篇就对了! 2018-10-31

伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器人和数控机床等领域,响应速度快、转矩抖动小和精度高的伺服控制系统越来越关键。伺服...

标签: 调制器 隔离Δ-Σ 调制器

pcb线路板热可靠性不可忽略! 2018-10-26

一般情况下,pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。因此,建模时需要简化布线的形状,尽量做出与实际线路板接近的ANSYS模型线路板板上的电子元件也可以应用简化建模来模拟,如MOS管、集成电路块等。1...

标签: pcb线路板

如何计算三极管基极驱动电阻? 2018-10-25

三极管电路设计是我们每个入行的电子工程师必然会碰到的设计。因为我们经常需要用到三极管来进行电平转换,信号放大,控制各种功率器件。现在我们拿常见的LED灯珠控制电路来分析,你只要明白了其中的原理,就不再难...

标签: 三极管 驱动电阻

电容、电感在振荡电路中的实现方式 2018-10-24

电容、电感的作用:电阻是对交直流电流有一定阻挡作用的元件,在电路里起到降压、分压和交联作用,电容是由两个互相绝缘的极板组成的容性元件,对直流起到绝缘作用,随着容抗的大小对交流起到不同数量的导通作用,主...

标签: 振荡电路 电容 电感

接近传感器如何应对耐高温需求的焊接挑战? 2018-10-23

SABIC特材部首席科学家Gabrie Hoogland SABIC表示,由于接近传感器非常小,且需要在微控制器上使用,因此需要印刷电路板级的焊接技术。也就是说,所有传感器组件都需要耐受极高的焊接温度,在使用无铅焊膏的情况下,...

标签: 接近传感器

互联技术如何推动汽车行业重塑未来 2018-10-15

无论是北京车展、法兰克福车展还是芝加哥车展,前往任何一个世界大型车展,您会很快发现各大车企都在全力开发智能、直观和互联的汽车。“如今汽车上具备的许多功能在几年前还仅存在于科幻小说中”,TI汽车ADAS领域总...

标签: 互联技术 汽车行业

国产氮化物半导体研究取得重大进展 2018-10-12

美国物理学会Physical Review Letters(PRL)期刊2018年10月5日在线发表了北京大学物理学院宽禁带半导体研究中心和“新型半导体低维量子结构与器件”创新群体的研究成果“Unambiguous Identification of Carbon Locati...

标签: 半导体研究 氮化物半导体

总共 10112