处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

电子元器件之功率电感器啸叫的原因分析 2018-11-19

在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其...

标签: 功率电感器 电子元器件

电路保护的重要性及常见类型 2018-11-16

电路保护电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,所应用的电路保护元件己非昔日的简单的玻璃管保险丝,通...

标签: 电路保护

金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法,你了解了吗? 2018-11-15

电子元器件中电阻种类繁多,电阻分类方式也很多不同之处;今天我们重点分析是薄膜电阻器中的碳膜电阻和金属膜电阻的识别方法。碳膜电阻和金属膜电阻在电路当中是一种经常用到的电阻,其中碳膜电阻常见的电阻器之一,...

标签: 电阻器 碳膜电阻器

如何解决电子元件的散热难题? 2018-11-14

随着集成技术和微电子封装技术的发展,电子元器件的总功率密度不断增长,而电子元器件和电子设备的物理尺寸却逐渐趋向于小型、微型化,所产生的热量迅速积累,导致集成器件周围的热流密度也在增加,所以,高温环境必...

标签: 电子元件

如何看懂电子元器件规格书里的三视图 2018-11-13

电子元器件规格书里的三视图,或者电子零件规格书里的三视图其实是三视图里面简单不过的三视图,电子元器件的外形一般不复杂,主要是要搞清楚零件pin的宽和长,pin与pin之间的距离,及一个总体的尺寸。虽然如此,我...

标签: 电子元器件

电子工程师必备的电子电路知识(二) 2018-11-12

在上面介绍的四种形式的电路图中,电原理图是常用也是重要的,能够看懂原理图,也就基本掌握了电路的原理,绘制方框图,设计装配图、印板图这都比较容易了。掌握了原理图,进行电器的维修、设计,也是十分方便的。因...

标签: 电子工程师 电子电路

电子工程师必备的电子电路知识(一) 2018-11-12

作为从事硬件设计工作的工程师,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表...

标签: 电子工程师 电子电路

多层陶瓷电容(MLCC)漏电原因分析 2018-11-09

MLCC虽然功能简单,但是由于广泛应用于智能手机等电子产品中,一旦失效会导致电路失灵,功能不正常,甚至导致产品燃烧,爆炸等安全问题,其失效模式不得不受到品质检测等相关工程师的关注。而在多种失效模式中,电容...

标签: MLCC 多层陶瓷电容

电子元器件温度形变导致的失效机理 2018-11-08

电子元器件在各种电子产品中有广泛的应用。电子产品都有一定的使用寿命,这与电子元器件的寿命密切相关。电子元器件在使用的过程可能出现故障,即失去了原有的功能,从而使电子产品失效。电子产品的应用十分的广泛,...

标签: 电子产品 电子元器件

电子元器件一般会发生哪些故障 2018-11-07

电子元器件一般都谁比较细小的部件,一般在电器设备里面,如果电气设备操作不挡都会造成电气设备内部电子元器件被损坏,这样就会导致电子元器件的故障。电气设备内部的电子元器件数量非常的多,但是如果电气设备出现...

标签: 电子元器件

总共 10112