处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

用于封装电子元器件的低压注塑技术 2018-12-07

近20年来,聚酰胺热熔胶已经变得越来越重要。汽车制造业将这类产品用于密封电子元器件已经有数年了。汉高也已很早就意识到了此类产品在保护汽车电子系统中的精密电子元器件(如:印刷电路板)的重要性。低压注塑工艺...

标签: 低压注塑 电子元器件

电路设计中电子元器件的使用可靠性 2018-12-06

电子设备往往都是由若干个电子元器件构成,而在设备的电路设计中,通过电子元器件的可靠串联模型,才能够实现电子设备和系统功能的正常运行。对于大部分电子元器件的生产来说,其使用可靠性是基础和核心,任何一个小...

标签: 电子元器件 电路设计

万用表来检测电子元器件的好坏 2018-12-05

在维修过程中,根据故障情况要用来的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,...

标签: 万用表 电子元器件

电阻器的故障测量及检修方法 2018-12-04

电阻是描述导体导电性能的物理量,用R表示。电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义,即R=U/I。所以,当导体两端的电压一定时,电阻愈大,通过的电流就愈小; 反之,电阻愈小,通过的电流就愈大。因此...

标签: 电阻器

电子元器件之电阻型号命名方法及阻值标示方法是什么? 2018-12-03

导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。今天云汉芯城小编就给大家介绍下电阻的型号命名方法以及阻值标示方法分别是什么?想要了解的小伙伴们赶紧和本小编...

标签: 电子元器件 电阻型号

上拉电阻与下拉电阻的应用 2018-11-30

为统筹电路设计较全面的知识点,在近期推出电路设计中各种常用器件与设计理念,如基本元器件电阻、电容、电感、二极管保护,存储器件SDRAM、FLASH,PCB设计工艺DCDC电源、PCB板布线设计工艺等,希望对将要学习电阻应...

标签: 上拉电阻 下拉电阻

电容器无功补偿是什么?怎么配置? 2018-11-29

电容器无功补偿又称为电容补偿、无功补偿或者功率因数补偿。无功补偿装置是电力供电系统不可缺少的组成,合理选择补偿装置,可以做到限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系...

标签: 电容器

常见的电阻分类及结构特点 2018-11-28

电阻分类可划分为薄膜类、合金类、合成类等,但我们常用的电阻是哪几种呢?以及它的结构特点是什么呢?云汉芯城小编在下文中将给大家简单介绍:碳膜电阻:气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上...

标签: 电阻器

单片机硬件抗干扰常用方法 2018-11-27

影响单片机系统可靠安全运行的主要因素主要来自系统内部和外部的各种电气干扰,并受系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺影响。这些都构成单片机系统的干扰因素,常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量...

标签: 单片机

电子元器件知识之贴片电容焊接方法 2018-11-26

贴片元器件的应用越来越多,跟传统的封装相对比,具有占有电路板空间小,大批量加工生产方便,布线密度高等特点。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中占有巨大的优势。的缺点是不便于手工焊接。因此,本...

标签: 电子元器件 贴片电容

总共 10112