处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

继电器工作原理及驱动电路 2018-12-27

继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护...

标签: 继电器

浅析开关电源中热敏电阻的作用 2018-12-26

开关电源在开机时,220V交流电,经过保险和热敏电阻,整流后,对电容充电,而电容的特性,是瞬间充电电流是大的,从而对前边的整流二极管、保险丝带来冲击,容易造成损坏,为了提高电源设计的系数,常在保险之后加入...

标签: 整流二极管 热敏电阻

如何判断电路中负反馈的类型? 2018-12-25

在放大电路中加入负反馈可以提高放大器的很多性能指标,譬如提高放大器的输入阻抗,降低输出电阻,扩展放大器的频响,提高闭环增益的稳定性,故现在的放大电路一般都根据实际需要加入各种负反馈。由于不少初学者不会...

标签: 云汉芯城 电压负反馈

电流互感器能控制电流继电器吗? 2018-12-24

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回...

标签: 电流互感器 电流继电器

带你理解电感元件的反电动势 2018-12-17

以前一直以为反电动势--原本是从电机的正极到负极,反电动势就变成负极往正极流 这概念是错的应该是用“来拒去留” 现在电机从正转到停止经历的是电磁感应变小,所以反电动势方向还是正极到负极……研究反电动势的时...

标签: 二极管 瞬态电压抑制器

滤波电容的选择:大电容滤低频,小电容滤高频 2018-12-14

一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹...

标签: 滤波电容 电容感抗

浅谈高压贴片电容分类与性能参数 2018-12-13

关于贴高压片电容,他其实还有一个名字,称之为陶瓷多层片式电容器,可以视其为一种用陶瓷粉的生产工艺,其内部为贵金属钯金构造,它是通过高温烧结法将银镀在陶瓷上作为电极而制成。产品分为高频瓷介NP0(COG)和低...

标签: 贴片电容

MOS失效的六点原因总结 2018-12-12

MOS管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况...

标签: MOS管

电气二次回路故障分析处理方法 2018-12-11

电气二次回路的常见故障具有同一性与多样性的特点,同一类型的故障可能会以不同的故障表现形式表现出来,且不同的故障也会出现一样的故障现象。这就要求,在处理实际运行过程中处理电气二次回路故障时,需要视实际情...

标签: 电气二次回路

搞电子元器件必懂的继电器知识 2018-12-10

一、继电器(relay)的工作原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电量(如温度、压力、速度等)继...

标签: 电子元器件 继电器

总共 10112