处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

薄膜电容器自愈的利弊 2019-03-12

随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。薄膜电容器如今被广泛应用于电子、家电、通讯、...

标签: 薄膜电容器

电容测试仪的特性及参数 2019-03-12

电容测试仪,顾名思义,是对电容进行测试的一种仪器,那么电容测试仪在使用过程中表现出了哪些特性呢?电容测试仪的主要参数又是什么呢?下面云汉芯城的专家来给大家介绍一下电容测试仪的特性及参数。电容测试仪检测...

标签: 电容测试仪

万用表怎么测量电容 2019-03-11

如何利用万用表测量电容。下图是万用表的电容挡,即标有“F”的位置。万用表测量电容时只需使万用表工作在电容挡,把万用表的两个表笔分别接在待测电容的两端,显示屏上将会显示测得的容量。当万用表工作在200μF、2...

标签: 万用表怎么测电容

瓷片电容怎么测好坏 2019-03-08

瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的...

标签: 瓷片电容

怎么用万用表测试电容好坏 2019-03-07

电容器是基本和常用的电子元件之一,包括固定电容器和可变电容器两大类,固定电容器又分为无极性电容和有极性电容两类。电容的特点是隔直流通交流,即直流电流不能通过电容器,交流电流可以通过电容器。电容器的主要...

标签: 万用表测试电容

法拉电容的特点和应用介绍 2019-03-06

法拉电容被很多电学家们称之为双层电容或者是黄金电容,这种电容器的发展时间比较长,有着存储过程中可逆的特性,下面云汉芯城给大家介绍一下法拉电容的特点和应用。法拉电容的特点和应用介绍超级电容的特点:(1)...

标签: 法拉电容

cbb电容起什么作用 2019-03-06

CBB电容实际上是聚丙烯电容,是以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。被大量使用在谐振电路、旁...

标签: cbb电容

电容器的作用及原理 2019-03-05

在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而...

标签: 电容器 电容器的作用

贴片电容短路与漏电故障原因分析 2019-03-05

贴片电容击穿和漏电性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。轴向电容所以两种故障对贴片电容电路的影响也是相似的。下面一起来学习一下:贴片电容击穿后对直流形成开路,造成直流电路工作不正常。换句话说,当电容击...

标签: 贴片电容

超级电容的工作原理、特性、优缺点分析 2019-03-04

超级电容器作为一种新型储能元件填补了传统的静电电容器和化学电源之间的空白。本文介绍了超级电容的原理、特性、优缺点,分析了超级电容在复合电动汽车中的工作原理,概述了超级电容在国内外各领域的应用研究。随着...

标签: 超级电容

总共 10112