处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

接地电阻标准值为多少及规范要求 2019-03-29

接地精密电阻概要接地精密电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的精密电阻。接地精密电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。接地精密电阻就是用来衡量接地...

标签: 接地电阻标准

电阻式触摸屏技术的原理及电阻触摸屏分类 2019-03-29

因为美观、维护、成本和卫生等原因,触摸屏技术开始向消费市场以外的医疗、工业和汽车市场渗透。随着触摸屏的问世,出现了多项触控技术,如电容、电阻、电感、表面声波和红外线触控技术。每种设计技术都有各自的优缺...

标签: 电阻式触摸屏

绝缘电阻测试仪的原理解析 2019-03-28

绝缘电阻是电气设备和电气线路基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电...

标签: 绝缘电阻测试仪

热电阻分度表如何看 2019-03-27

热电阻分度表如何看热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100。0到850度:Rt=R...

标签: 热电阻分度表

回路电阻测试仪怎么使用 2019-03-26

回路电阻测试仪简介回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器。回路电阻测试仪原理回路电阻测试仪采用脉宽调制式高频开关电源提供大于10...

标签: 回路电阻测试仪

电阻箱读数方法及工作原理特点 2019-03-26

电阻箱使用时,把两个接线柱接入电路(两接线柱不分正负极),调节旋盘就能得到0~××××××欧(通常为9999.9欧)之间的任意阻值。(通常顺时针方向转动旋盘)各旋盘对应的指示点的示数乘以面盘上标出的倍数,然后...

标签: 电阻箱

热电阻测温原理是什么 2019-03-25

热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻...

标签: 热电阻

绝缘电阻表的正确使用方法 2019-03-25

一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的...

标签: 绝缘电阻表

万用表测电阻的方法 2019-03-22

万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读...

标签: 万用表测电阻

并联电阻的分流电感很重要 2019-03-21

在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电感引起的,当并联电阻值较低时,尤其是在1m?以下...

标签: 并联电阻

总共 10112