处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

端面热电阻知识详解 2019-04-15

端面热电阻有端面铜电阻(WZCM-201)和(WZPM-201 WZPM-201B)之分。端面热电阻元件由特殊处理的丝材(铜或铂丝)绕制,它们紧巾在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际...

标签: 端面热电阻

ntc贴片热敏电阻的工作原理 2019-04-15

想要在电子元器件产业中立足,那么必须要掌握相关的基础常识。比如ntc贴片热敏电阻的工作原理就是很有必要了解的基础常识之一。那么究竟其工作原理是怎样的呢?ntc热敏电阻在温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子...

标签: 贴片热敏电阻

线圈电阻测量 2019-04-12

根据电磁继电器标称直流G5LE-1A-24V(4P)电阻值的大小,将万用表置于适当的电阻挡,可直接测出继电器线圈的电阻值。如图13-11所示为测量某标称直流电阻R-lOOOQ的继电器的实例。将万用表拨至Rxlk挡或Rxl00挡,把两支...

标签: 线圈电阻

浅谈接地电阻测试仪是什么及其作用 2019-04-12

接地电阻测试仪,英文简称:Ground Resistance Tester。接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗...

标签: 接地电阻测试仪

回路电阻测试仪怎么用 2019-04-12

回路电阻测试仪简介回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器。回路电阻测试仪原理回路电阻测试仪采用脉宽调制式高频开关电源提供大于10...

标签: 回路电阻测试仪

防雷接地电阻是多少 2019-04-12

接地电阻简介接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻...

标签: 防雷接地电阻

热电阻温度变送器有误差和故障的原因 2019-04-11

热电阻是我们比较了解的,热电阻是一种比较常用的温度检测器。热电阻的测温是由于金属导体的电阻值随着温度的增加而增加这个特性来进行测量温度的。主要的特点就是测量的精度比较的高,性能比较的稳定。热电阻温度变...

标签: 热电阻温度变送器

可变电阻器工作原理 2019-04-11

用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压...

标签: 可变电阻器

变频器刹车电阻的作用 2019-04-10

在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180...

标签: 刹车电阻

电阻远传压力表 2019-04-10

电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力(便于现场工艺检查)。本仪表还可以与膜片隔离器(隔离体)...

标签: 电阻远传压力表

总共 10112