处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

发光二极管的发光原理分析 2019-04-29

发光二极管的发光原理分析发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数...

标签: 发光二极管

接地电阻国家标准 2019-04-29

建筑物接地电阻的要求依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻...

标签: 接地电阻国家标准

热敏电阻特性测量及应用详解 2019-04-26

热敏电阻特性测量与应用是当下电子产业备受关注的焦点。越来越多的电子元器件品牌呈现出来,采购者以及工程师在选择以及使用之前都需要对其特性进行检测。接下来就来详细介绍一下相关的测量以及应用有哪些。热敏电阻...

标签: 热敏电阻特性测量及应用

电阻箱的作用是什么 2019-04-26

电阻箱,一种箱式电阻器。由若干个不同阻值的定值电阻,按一定的方式连接而成。接下来云汉芯城小编要给大家介绍一下电阻箱的作用以及电阻箱的使用方法。电阻箱介绍电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻阻...

标签: 电阻箱的作用

欧姆表测电阻原理特点和使用注意事项 2019-04-26

欧姆表欧姆表也叫多用电表,既可以用来测量电阻,也可以用来测量电压和电流。在讲解欧姆表的使用方法前,同学们一定要懂得欧姆表的原理。欧姆表的原理实验室中有各种各样的欧姆表,外表均不一样,可内部的原理、构造...

标签: 欧姆表测电阻

精密电阻器的分类及特性 2019-04-25

精密电阻器,由precision resistance翻译而来,简称精密电阻。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。分类描述如下: 对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%...

标签: 精密电阻器

光敏电阻详细介绍 2019-04-25

光敏电阻简介光敏电阻或光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电...

标签: 光敏电阻

电阻尺基础知识 2019-04-25

快速发展的控制工程促使电子控制系统的进步,从而造成了对传感器的巨量需求,工业使用的传感器要求性能出众,价格便宜,可在苛刻环境下(例如-40到150摄氏度环境)下工作,本文主要阐述用来测量角度和直线运动的导电...

标签: 电阻尺

滑动变阻器 2019-04-24

滑动变阻器是电路元件,它可以通过来改变自身的电阻,从而起到控制电路的作用。在电路分析中,滑动变阻器既可以作为一个定值电阻,也可以作为一个变值电阻。滑动变阻器的构成一般包括接线柱、 滑片、电阻丝、金属杆...

标签: 滑动变阻器

不锈钢电阻器 2019-04-24

不锈钢电阻器适用于交流50hz,额定电压至1140v及直流1000v及以下的电路中,主要作为电动机的起动、制动及调速之用。具有耐腐蚀、无接触电阻,维护简单之优点。结构不锈钢电阻器是由不锈钢板冲制成的网板形电阻元件通...

标签: 不锈钢电阻器

总共 10112