处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

表面电阻率是什么 2019-07-04

表面电阻率表面电阻率 surface resisTIvity平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。注:如果电流是稳定的,表面电阻率在数值上即等于正方形材料两边的两个电极间的表面电阻...

标签: 表面电阻率

什么是土壤电阻率 2019-07-04

什么是土壤电阻率?土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。土壤电阻率是决...

标签: 土壤电阻率

光敏电阻的检测 2019-07-03

光敏电阻的检测元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初...

标签: 光敏电阻

什么是特种电阻 2019-07-03

简单来说,特种电阻就是与普通电阻不一样的特别电阻。特种电阻主要有:热敏电阻、压敏电阻、热敏电阻、保险电阻等。1、热敏电阻代号:RT主要特性:正温度系数热敏电阻(俗称PTC元件),常温下只有几欧姆至几十欧姆的...

标签: 特种电阻

色环电阻识别及精度 2019-07-03

色环电阻:色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图:黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9倒数第二环,表示...

标签: 色环电阻

高兆欧电阻器的特性介绍 2019-07-03

阻值为1GΩ或者更高的电阻器常常称为高兆欧电阻器。高兆欧电阻器使这些元件成为不寻常的器件。所以在对其进行测量时,要考虑以下几种因素:电压系数和温度系数、机械振动的影响及污染等。电阻器经过表面涂敷,以避免...

标签: 电阻器

热敏电阻的非线性解决 2019-07-02

热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性 ADC 以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为。“热敏...

标签: 热敏电阻

匹配电阻帮助提高放大器性能 2019-07-02

运算放大器是模拟设计人员广泛使用的器件,它们可用于提取、调整、转换、缓冲、合并、过滤和调理真实世界的信号。对于需要高精确度和高稳定性的应用而言,设计人员需要仔细考虑输入失调电压、噪声、带宽等性能规格,...

标签: 电阻

滑动变阻器的原理和作用 2019-07-02

滑动变阻器在电路中是一个限流元件,它是通过改变电路中电阻的阻值来改变线路中的电流大小。具体来研究与实验中用的比较多。在电路分析实验时,滑动变阻器可以做为一个定值电阻,也可以作为一个变值电阻。滑动片左右...

标签: 滑动变阻器

浅谈变压器绕组直流电阻测量的试验研究 2019-07-01

变压器绕组直流电阻测量属于变压器的例行试验,通过测量变压器绕组直流电阻,可以检查绕组导线连接处的焊接或机械连接是否良好;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接开关实际位置与指示位置是否相符;引出线有...

标签: 变压器 直流电阻

总共 10112