处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

贴片电容的充放电 2019-07-16

贴片电容的充放电贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示……电容的充放电原理电...

标签: 贴片电容

瓷片电容作用是什么 2019-07-15

瓷片电容分类瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损...

标签: 瓷片电容

云母电容的用途及特点 2019-07-15

云母电容器的类型根据云母片固定的方法不同而有不同结构的电容器。1.卡子型压塑云母电容器器芯组的上下层是保护片,中间是被银云母片及交错放置在每层云母片间的引出箔。迭好的芯组通过弯曲引出箔,包住并固定芯组,...

标签: 云母电容

涤纶电容种类及作用 2019-07-15

涤纶电容种类涤纶电容的种类繁多,按其可调节性可分为固定电容器、微调电容器、可变电容器三种;按介质分有 气体介质、无机固体介质、有机固体介质、电解介质、液体介质及复合介质等电容器。 其中: 气体电容器包括...

标签: 涤纶电容

涤纶电容和cbb电容区别 2019-07-12

很多人经常会把CBB电容称为涤纶电容,其实两者还是有差别的。涤纶电容又称聚酯电容,符号为CL,容值范围:470pF~4.7μF。额定电压范围:63-630V。损耗角正切:0.3-0.7。工作温度:—55℃到125℃。温度系数:+200+600...

标签: 涤纶电容

串联电容器的作用 2019-07-12

串联电容器概念串联电容器也是一种无功补偿设备通常串联在330kV及以上的超高压线路中,其主要作用是从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以减少电能损耗,提高系统的稳定性。串联电容器广泛应用于电力输电、配...

标签: 电容器

超级电容器的结构和工作原理 2019-07-12

超级电容器的结构超级电容器结构上的具体细节依赖于对超级电容器的应用和使用。由于制造商或特定的应用需求,这些材料可能略有不同。所有超级电容器的共性是,他们都包含一个正极,一个负极,及这两个电极之间的隔膜...

标签: 超级电容器

超级电容电池原理 2019-07-12

超级电容电池原理超级电容电池又叫黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双电层电容的一种。由于其储能的过程并不发生化学反应,因此这种储能过程是可逆的,正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。...

标签: 超级电容

超级电容器与传统电容器的区别 2019-07-11

超级电容器又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,超级电容的储电量特别大,达到法拉级的电容量。怎么样增加两极板的面积呢?超级电容通过...

标签: 超级电容器

安规电容特性及作用 2019-07-11

什么是安规电容安规电容失效后,不会导电,也不危及人身安全,它包含X电容和Y电容。X电容是跨接在电力线两线(L--N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L--E,N--E)的电容,...

标签: 安规电容

总共 10112