处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

tvs二极管选型及功能 2019-07-30

TVS二极管的选型过程1.断定待维护电路的直流电压或持续作业电压,如果是交流电,应计算出值,即用有用值*1.414。2.TVS管的反向变位电压即作业电压(VRWM)--挑选TVS的VRWM等于或大于上述过程1所规则的操作电压。这就...

标签: 二极管

独石电容和陶瓷电容的区别 2019-07-29

独石电容简介独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramic capacitor或mulTI-layer ceramic capacitor, 简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。独石电容...

标签: 独石电容 陶瓷电容

切换电容器交流接触器工作原理 2019-07-29

切换电容器接触器(以下简称接触器)都是用于通断低压并联电容器的专用接触器,广泛用于自动补偿的无功功率补偿设备中,适用于交流频率50hz、额定工作电压至380v的电力系统中通断电容器至90kvar以改善功率因数。 接...

标签: 电容器

倍压整流用什么电容 2019-07-29

倍压整流电路结构的优缺点分析倍压整流电路的实质是电荷泵。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压...

标签: 倍压整流

电容的保质期是多久 2019-07-26

什么是电容?电容定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电...

标签: 电容

耦合电容的相关知识介绍 2019-07-26

一、耦合电容的简介耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人...

标签: 耦合电容

MLCC电容特性及注意事项 2019-07-25

MLCC结构和工作原理如下图所示,MLCC电容结构较简单,由陶瓷介质、内电极金属层和外电极三层构成。MLCC的电容量公式可以如下表示:C:电容量,以F(法拉)为单位,而MLCC之电容值以PF,nF,和?F为主。ε:电极间绝...

标签: MLCC电容

瓷片电容103、104表示什么意思 2019-07-25

瓷片电容的识别方法瓷片电容的识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法...

标签: 瓷片电容

晶振电路中如何选择电容C1C2 2019-07-25

电容简介电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上...

标签: 晶振电路 电容

稳压电路中电容的作用及应用分析 2019-07-24

稳压电路中电容作用:平抑电压波动,使稳压效果更好,纹波更小。下面来一个具体案例来分析电容在稳压电路中的作用:上图是一个稳压电路图,可以把输出电压Vo稳定在5V左右。它有两类电子元件,一类是本章将要介绍的电...

标签: 稳压电路

总共 10112