处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

什么是二极管恒压降 2019-08-07

什么是二极管恒压降就是正向导通时,不管外电压多大,电流多大,在二极管上的压降维持不变。在二极管恒压降模型中,只考虑二极管PN结的内建电场的作用, 不把二极管看做有电阻的。这样,二极管正向导通时,压降只与...

标签: 二极管

发光二极管压降是如何产生的 2019-08-06

发光二极管压降介绍1.发光二极管压降--简介发光二极管(Light-Emitting Diode)是一种能发光的半导体电子元件,简称LED 。LED是一种透过三价与五价元素所组成的复合光源这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低...

标签: 发光二极管

二极管R3000与R3000F的差异分析 2019-08-06

两个可能差别有,R3000的正向压降是3V,另一个是6V,好像芯片的大小上也的差,R3000的IFSM为20A,R3000F是30A。快速判断二极管R3000与R3000F的好坏通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可...

标签: 二极管

浅谈二极管电路中检测浪涌电流应用 2019-08-06

二极管二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具...

标签: 二极管

关于整流堆原理及应用之浅析 2019-08-05

整流二极管一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。整流二极管(rectifier di...

标签: 整流堆

二极管升压电路分析 2019-08-05

电容二极管升压电路分析当电路未通电时,各处电平都是0V。当通电时,右上角+5V_ALWP通过D32的1引脚对C710、C722、C715、C719进行充电,此时电容上两端的电位如上图所示。此时+15V_ALWP输出端口的实际电平为5V。当U64...

标签: 二极管

电路板上的二极管坏了怎么确定型号呢? 2019-08-05

若电路板上的二极管损坏后,还可以看清原来管子的型号,换用一个同型号的二极管即可。若看不清型号或管子未标注型号,一般可以根据该二极管在电路中的作用来代换。电路板上的二极管坏了,如何确定它的型号?一般来说...

标签: 二极管

MDD快恢复二极管损坏的原因有哪些? 2019-08-02

快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频...

标签: 快恢复二极管

肖特基二极管结构和内电路 2019-08-02

肖特基二极管的内部结构肖特基(Schottky)二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),是由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成的二极管如图 1所示,其主要特点是正向导通压降小(约0.45V),反向恢复时间短和开关...

标签: 肖特基二极管

肖特基二极管与普通二极管的区别 2019-08-02

两种二极管都是单向导电,可 用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电, 后导致管子严重发热烧毁;肖特基...

标签: 肖特基二极管

总共 10112