处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

瞬态抑制二极管的定义 2019-09-06

瞬态抑制(TVS)二极管的术语和定义电撬设备该类抑制器具有“电撬”特性,通常与4层NPNP硅控双极装置或等离子气体/GDT装置有关。一旦达到阈值或转折电压,则电流的进一步增加将导致设备快速导电,其正向电压降仅为几...

标签: 瞬态抑制二极管

肖特基二极管在电源管理中的应用分析 2019-09-06

任何非同步直流/直流转换器都需要一个所谓的续流二极管。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的肖特基管。很多设计都采用一个转换器设计(网络)工具推荐的二极管。这并非总是二极管的选择。更何况,...

标签: 肖特基二极管

光电二极管检测电路的工作原理及设计方案 2019-09-05

光电二极管及其相关的前置放大器是基本物理量和电子量之间的桥梁。许多精密应用领域需要检测光亮度并将之转换为有用的数字信号。光检测电路可用于CT扫描仪、血液分析仪、烟雾检测器、位置传感器、红外高温计和色谱分...

标签: 光电二极管

深层解析:LED灯的保护技术 2019-09-05

一、为什么要对LED进行保护白光LED 由于有着很多优点,正在越来越多的进入人们的日常生活之中,它的使用量现在变得非常的巨大。它是新器件,有其自身使用上的特点。白光LED属于电压敏感型的器件。每支LED工作时电流...

标签: LED灯

肖特基二极管的作用 2019-09-05

肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成...

标签: 肖特基二极管

光电二极管的工作原理和特性解析 2019-09-04

光电二极管光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。光电二级管是怎样把光信号...

标签: 光电二极管

通用整流二极管的特性 2019-09-04

新电元(Shindengen)公司近推出的一款通用整流二极管——D3FE60,其属于单管系列,反向电压VRM为600 V,在50Hz正弦波,温度为25℃的测试条件下,D3FE60的峰值浪涌电流IFSM可达150A,能够满足通用功率输出的整流电路...

标签: 整流二极管

光电二极管的分类详解 2019-09-04

光电二极管“ 英文通常称为 Photo-Diode光电二极管和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但是,在电路中不是用它作整流元件,而是通过它把光信号转换成电信号。那么,它是怎样...

标签: 光电二极管

稳压二极管图形符号及参数介绍 2019-09-03

关于二极管的简述半导体是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电,又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间,所以称为半导体。半导体重要的两种元素是硅(读“guī”)和锗(读“zhě”)。我们常听...

标签: 稳压二极管

发光二极管的用途及原理分析 2019-09-03

发光二极管的作用发光二极管(LED)是一种由磷化镓(GaP)等半导体材料制成的、能直接将电能转变成光能的发光显示器件。当其内部有一定电流通过时,它就会发光。图一是共电路图形符号。发光二极管也与普通二极管一样...

标签: 发光二极管

总共 10112