处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

电抗器与电容器的区别 2019-09-12

电抗器和电容器合用有什么作用这个要从基本的定义去理解,电感的作用就是在磁通有变化的时候产生相反的激励电磁,也就是说阻止原电流衰减的速度,比如简单的ur电路中加一个电感,当关闭开关的时候灯泡会延迟一会才灭...

标签: 电容器 电抗器

电容器和电抗器的无功补偿 2019-09-12

电容器主要是通过无功电流的方式向系统中输入无功,这样需要无功的设备就可以从电容器接收无功,不需要从变压器得到无功或得到少量无功,这样既节约了电能, 又增大了电容器的负载率。电抗器在无功补偿系统中的作用...

标签: 电容器 电抗器

并联和串联电抗器的用途 2019-09-11

目前,电容器中加装的串联电抗器能够有效地进行抑制谐波以及合闸涌流以减小投切电容对电网的冲击力度,并且串联电抗器在大范围内能够限制电网上的谐波通过电容器进而保护电容器以及投切开关。因此,串联电抗器在电网...

标签: 电抗器

变频器输入和输出电抗器都起到什么作用 2019-09-11

变频器电抗器的作用是什么用于改善变频器的功率因数,另外在变频器输入侧使用大容量电源(600KVA以上)时,请使用DCL电抗器;输入电抗器安装在变频器的输入侧,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流。在变频器的...

标签: 电抗器

串联电抗器基本参数及型号说明 2019-09-11

电抗器参数的选择和计算为防止电容器组在投入过程中的合闸涌流,引起电容器端的电压升高而损坏电容器,一般电容器组可选配0.5%~1%的电抗器。如系统中有谐波源,电抗器的选择要从消除和抑制谐波,防止发生谐振方面来...

标签: 串联电抗器

色码电感的检测及与电阻的区别 2019-09-10

色码电感的检测将万用表置于电阻档,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:1、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。2、被测...

标签: 色码电感

色码电感的读数及作用 2019-09-10

什么是色码电感色码电感又名色环电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。自感作用是电磁感应现象的一种特殊表现,是科学家法拉第在1835年首先发现的。色环电感在无线电技术和其它生产技术方面具有重要应用。在电...

标签: 色码电感

绕线电感和叠层电感的区别 2019-09-10

电感从制造工艺上来分可主要分成四类,绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的主要是绕线型和叠层型电感器。前者是传统绕线电感器小型化的产物,后者是采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片...

标签: 叠层电感 绕线电感

晶体二极管开关转换过程分析 2019-09-06

晶体二极管开关电路在数字系统和自动化系统里应用很广泛,在晶体二极管开关特性实验中,其开关转换过程中输出与输入存在时间上的延迟或者滞后,研究晶体二极管开关特性主要是研究其开关状态转换过程所需时间的长短。...

标签: 晶体二极管

激光二极管的结构及性能特点 2019-09-06

激光二极管的结构及性能特点在VCD机中,半导体激光二极管是激光头的核心部件之一,它大多是由双异质结构的镓铝砷(AsALGA)三元化合物构成的,是一种近红外半导体器件,波长为780~820 nm,额定功率为3~5 mw。另外...

标签: 激光二极管

总共 10112