处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

电源的可靠性与电解电容寿命长短 2019-10-24

由于自动化测试的普及程度越来越高,可编程电源也越来越广泛应用于电子元器件,汽车电子,航空航天等行业的ATE测试系统中。但在客户拜访时发现,有部分客户仍选择使用一些低质廉价的电源,甚至是二手产品,三无产品...

标签: 电解电容

三极管放大电路的知识总结 2019-10-24

由于共射放大电路的输入阻抗高,可以直接连接要放大的信号源,然后利用共基放大电路的“沃尔曼化”消除“密勒效应”,提高带宽,后通过共集放大电路连接负载,因为共集放大电路的输出阻抗低,充当一个buffer,可以带...

标签: 三极管放大电路

串行接口与并行接口有什么区别 2019-10-24

什么叫串行接口/串口微型计算机主机与外部设备的连接,基本上使用了两类接口;串行接口与并行接口。 并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,导致了通信线路复杂且...

标签: 串行接口 并行接口

触摸屏控制器在便携装置显示中的原理分析 2019-10-24

触摸屏显示器能够检测显示区域上是否有人触摸以及触摸位置,因此各种设备上的机械按钮正日渐被这种显示器所取代,包括智能电话、MP3播放器、GPS导航系统、数码相机、笔记本电脑、游戏机和实验室仪器等。代此类设备不...

标签: 触摸屏控制器

S校正电容的作用有哪些 2019-10-23

在生活中,很多家用电器都离不开电容,而电容类型居多,不同类型适用的范围也是不同的。那么对于s校正电容来说,这样的电容主要用在哪里?起到什么样的作用呢?接下来就来针对这一电容进行详细的分析。s校正电容其实...

标签: 校正电容

QFP、PQFP、LQFP、TQFP封装形式及PCB详解 2019-10-23

问题:画PCB时,会发现很多的集成电路都是QFP封装,比如很多的单片机都有这种封装。各个器件商会在自己的数据手册中说明他的器件是QFP,LQFP或TQFP,然后,有的给出封装尺寸图,有的则不给。那么,同一种封装,引脚...

标签: 封装形式

拨码开关原理是什么 2019-10-23

拨码开关(也叫DIP开关,拨动开关,超频开关,地址开关,拨拉开关,数码开关,指拨开关)是一款用来操作控制的地址开关,采用的是0/1的二进制编码原理。通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关,所以也通常叫指拨...

标签: 拨码开关

陶瓷滤波器是什么_陶瓷滤波器检测 2019-10-23

陶瓷滤波器是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种陶瓷材料制成片状,两面涂银作为电极,经过直流高压极化后就具有压电效应。起滤波的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于电视机、录像机、收音机等各种电...

标签: 陶瓷滤波器

led数码管结构及其检测 2019-10-22

1.led数码管的结构及检测方法LED数码管是由发光二极管构成的,亦称半导体数码管。将条状发光二极管按照共阴极(负极)或共阳极(正极)的方法连接,组成“8”字,再把发光二极管另一电极作笔段电极,就构成了LED数码...

标签: led数码管

如何测量整流桥的好坏 2019-10-22

ASEMI整流桥作为电源组成部分中的基础元器件,对成品电源的重要性不言而喻。可以说,一款高品质的电源产品离不开一款好性能的整流桥器件。那么如果整流桥在使用中坏了,该如何检修检测呢?那么下面,ASEMI专业工程师...

标签: 整流桥

总共 10112