处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

光电传感器的工作原理与电路原理图 2019-11-05

光电传感器是一种能够将可见光信号转换为电信号的器件,也可称为光电器件,主要用于光控开关,光控照明,光控报警领域中,对各种可见光进行控制。光电传感器电路原理图从上图可看出该光电传感器采用的是光敏电阻器作...

标签: 光电传感器

PNP三极管工作原理详解 2019-11-05

管这类商品是我们日常生活中比较常见的一种商品,虽然用的不多,但是它的作用是很大的。对于一些没接触过它的人来说不知道pnp三极管的作用是什么,以及它的工作原理是怎么的,接下来小编就给大家介绍一下关于pnp三极...

标签: PNP三极管

数字示波器的原理及使用方法 2019-11-05

数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。数...

标签: 数字示波器

电路板的工作原理 2019-11-04

电路板简介电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(PrintedCircuitBoard)PCB、(FlexiblePrintedCircuitboard)FPC线路板(FPC线路板又称柔性线路板柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具...

标签: 电路板原理

可控硅的基本工作原理及在调光器中的使用 2019-11-04

可控硅元件的结构不管可控硅的外形如何,它们的管芯都是由P型硅和N型硅组成的四层P1N1P2N2结构。见图1。它有三个PN结(J1、J2、J3),从J1结构的P1层引出阳极A,从N2层引出阴级K,从P2层引出控制极G,所以它是一种四...

标签: 可控硅调光器

带通滤波器电路图大全 2019-11-04

带通滤波器电路图设计(一)传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步...

标签: 带通滤波器

输入欠压和过压保护原理图设计 2019-10-31

LED 照明的设计人员已经很快熟悉了各类适用的安全标准,如针对美国通用 LED 灯的 IEC 62560、针对 LED 阵列和模块的 IEC 62031 以及针对驱动器和电源的 IEC 61347。 异常危险包括可能由如附近雷击之类事件引起的输入...

标签: 欠压保护电路 过压保护

单相电源滤波器分类 2019-10-31

电源滤波器电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。...

标签: 单相电源滤波器

串联开关型稳压电源电路图 2019-10-31

从图3-50中可以看出,开关管VT1和储能电感L1串联在输入电压和负载之间,所以这是串联开关型稳压电源电路。电路中还设有采样电路、基准电压电路、比较放大器电路和脉冲调宽电路,前面3种电路与串联调整型稳压电源电路...

标签: 稳压电源电路

RS485通讯的正确接线方式介绍 2019-10-30

rs-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号。由于传输线通常使用双绞线,又是差分传输,所以有极强...

标签: RS485接线

总共 10112