处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

涡流传感器工作原理 2019-11-14

电涡流传感器工作原理当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频信号,该信号通过电缆送到探头的头部,在头部周围产生交变磁场H1。如果在磁场H1的范围没有金属导体接近,则发射到这一范围内的能量都会被释放...

标签: 涡流传感器

简述电流互感器接线方式 2019-11-14

随着电流系统的发展,在如今的电力系统当中,电流互感器得到了广泛的应用,特别是电磁式电流互感器,其工作原理与变压器类似,都是通过运用电磁感应的的原理从而进行工作。根据磁动势平衡的原理,铁心2的一次与二次...

标签: 电流互感器接线

分压器工作原理及种类详解 2019-11-13

分压器是现场测量用的专用仪器仪表,可用于测量直流高压和交流高压。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,在完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、...

标签: 分压器

压阻式压力传感器工作原理 2019-11-13

压阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应而构成。采用单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜片上利用集成电路的工艺,在单晶硅的特定方向扩散一组等值电阻,并将电阻接成桥路,单晶硅片置于传感器腔内。当压力发生变化时,...

标签: 压力传感器

激光器的结构原理 2019-11-13

激光器的结构原理1、激光介质可以是气体、液体、固体和半导体,要求存在亚稳态能级为实现粒子数反转之必要条件;现有工作介质近千种,可以产生的激光波长从真空紫外到远红外,非常广泛;红宝石激光的示意图2、激励源...

标签: 激光器

多谐振荡器作用及工作原理 2019-11-13

什么是多谐振荡器多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器,也称矩形波发生器。在接通电源后,不需要外加脉冲就能自动产生矩形脉冲!多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而...

标签: 多谐振荡器

光线传感器工作原理及作用 2019-11-12

光线传感器工作原理光线传感器其实是根据光电效应的原理起作用的。所谓光电效应,就是指某些特殊的物质在吸收了光线后能够将光能转换为电能的现象,光电效应可以分为外光电效应和内光电效应两种。外光电效应指的是在...

标签: 光线传感器

可控硅工作原理 2019-11-12

可控硅概况可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。它的功能不仅是整流,还可以用作无触点开关的快速接通或切断;实现将直流电变成交流电的...

标签: 可控硅

固态电容和电解电容的区别 2019-11-12

固态电容全称固态铝质电解电容,它与普通电容(即液态铝质电解电容)差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。比较好一些高端点的主板均会采用固态电容,...

标签: 固态电容 电解电容

脉冲信号和电平信号的区别 2019-11-11

脉冲信号简介脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。...

标签: 电平信号 脉冲信号

总共 10112