处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

电桥的主要作用及其基本特性测量 2019-11-21

电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以...

标签: 电桥作用

硅整流二极管特性及工作原理 2019-11-21

一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。整流二极管(recTIfier diode)一种...

标签: 硅整流二极

光敏电阻的基本原理 2019-11-21

光敏电阻光敏电阻又称光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场...

标签: 光敏电阻

驱动电流怎么测试 2019-11-20

什么是驱动电流驱动电子设备工作所需要的电流或者电压,称为驱动电流,或者驱动电压。它们即可以是直流也可以是交流,数字信号要用直流,模拟信号要用交流驱动。如何测试GPIO的驱动电流一般的datasheet都有说明,比...

标签: 驱动电流

高压分压器工作原理详解 2019-11-20

高压分压器是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,在完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具...

标签: 高压分压器

co2激光器的工作原理 2019-11-20

CO2激光器的工作原理与其它分子激光器相同,CO2激光器工作原理其受激起射进程也较凌乱。分子有三种不相同的运动,即分子里电子的运动,其运动抉择了分子的电子能态;二是分子里的原子振动,即分子里原子盘绕其平衡位...

标签: co2激光器

电解电容正负极图解 2019-11-20

电解电容电解电容是电容的一种,金属箔为正极,与正极紧贴金属的氧化膜是电介质,阴极由导电材料、电解质和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容...

标签: 电解电容正负极

单相电源滤波器如何选型 2019-11-19

电源滤波器电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。...

标签: 单相电源滤波器

示波器的原理及作用是什么 2019-11-19

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的...

标签: 示波器

加速度传感器的原理与应用解析 2019-11-19

如今,每个人都非常关注健康。不管是出门佩戴手环、计步器,还是拿手机记录行走步数,已经成为很多人的生活习惯。那计步器到底是怎么工作的?现在的手机手环里面,一般是用一个非常小的芯片——三轴加速度传感器。这...

标签: 加速度传感器

总共 10112