处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

pcb打样前的准备工作有哪些 2021-06-28

需历经pcb打样阶段的产品不在少数,这是因为这类产品对自身精度要求高,一旦打样的效果和预期相差甚远,直接导致的结果是所制造产品难以投入正常使用阶段,这一点将违背客户对打样工作的计划。为规避此类情形反复发...

标签: pcb打样

pcb打样困扰客户的疑问有哪些 2021-06-28

不了解pcb打样的普通消费者总是认为该项工作无足轻重,他们不知晓的是一旦打样产生的偏差过多,对应的产品与实际状况中的需求相差甚远,很难将两者联系在一起考量,说明打样以失败告终。假如能从内心深处认可打样工...

标签: pcb打样

pcb打样的注意事项有哪些 2021-06-28

目前,伴随着电子技术的迅速发展,出现了大量的全新的电子工业加工品。印制电路板作为较为常见的一种工业生产辅助性产品,目前的需求量呈现出不断上升的趋势,也得到了不少消费者的认可。那么,pcb打样的注意事项有...

标签: pcb打样

pcb打样的基本原则是什么 2021-06-28

多个工业设计环节领域均要求在产品正式进入开发生产环节前以打样的方式提交设计方案,交由业内人士共同审核评定,认可之后才被允准正式投入生产环节。线路板主要是以零件的形式被安装到器具的内部,故而进行打样更为...

标签: pcb打样

贴片电感的特点有哪些 2021-06-25

电子设备在运转的时候对于电流具有一定的要求,如果电流出现过大或者过小的情况都会对设备造成较为严重的后果。出于对电子设备的电流进行控制那么就需要使用这种贴片电感,这类电感元件存在的主要目的就是为了滤波和...

标签: 贴片电感

使用贴片电感的注意事项 2021-06-25

众所周之在电子设备中使用这种贴片电感能够获得较好的性能和节省更多的成本,这种电感元件可以帮助控制设备中的电流传递并且减少信号的交互,避免电流或者信号对设备的性能造成较为严重的影响。以上这些均是这款电感...

标签: 贴片电感

元器件有哪些类型 2021-06-24

电子元器件实际上是一个非常宽泛的概念,人们在电子设备中经常看见由电子元件和其他仪器组成的器件就是现在所说的装置,这种装置由于是由若干的零部件组成因此可以在同类产品中实现通用的价值。同时这种小型的装置由...

标签: 元器件

元器件厂家介绍:电阻器检测的要点 2021-06-24

元器件厂家介绍很多人对于这种装置名称感到十分的陌生,但是一说到在无线电和电器等物体中经常使用到的零部件很多人便能够理解,实际上这种使用到的零部件就是电子元件。电子元件并非指单一的某一种零部件或者一种装...

标签: 电阻器

元器件厂家介绍:电容器的几种检测方法 2021-06-24

在电子设备和产品中为了保证能够正常的运转都需要使用大量的元器件,这些电子元件在电子设备中起到的作用是非常巨大的,很多电子设备体现出来的性能也必须依靠一些电子元件才能够完成。如在电子设备中想要维持加电容...

标签: 电容器

选择常用电子元器件要关注什么 2021-06-24

电子元器件的设计和制造是当今集约化工业社会中很多技术厂商都比较重视的板块,一些工业生产单位建立的工业体系中各类质量好的常用电子元器件扮演着比较关键的角色。在一些机电系统中高质量电子元器件本身的稳定性和...

标签: 电子元器件

总共 10112