处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

采购二极管时需要注重哪些因素 2021-07-08

二极管作为一种电子元器件在电子信息产业当中有着极其广泛的应用,其工作的原理是非常简单的,即电流从其正级流入之后从负极流出。不过随着制造商数量的不断增加,用户要想采购到更适合自身的产品其实也是有相应的难...

标签: 二极管

采购电子元件时需要注意哪些问题 2021-07-08

电子元件在生产及生活当中的应用范围是十分广泛的,小到人们日常不离手的智能手机,大到大型船舶以及飞行器等都需要使用到性能各异的电子元器件,由此可见其市场需求是刚性且非常大的。而随着相关领域技术的不断革新...

标签: 电子元件

采购电子元件的渠道有哪些 2021-07-08

虽然很多人对于电子元件并没有一个具化的认识,但是这丝毫不影响其在电子信息产业当中的重要地位,不仅涉及的领域非常广泛,更是可细分渗透到了民生的各个层面,在未来的发展空间可以说是巨大的。从用户们的角度出发...

标签: 电子元件

元器件如何选购? 2021-07-07

电子元器件是实行预期基本功能而不可拆卸式拆分的控制电路基础模块,如电阻、半导体分立器件、半导体集成电路、微波电子元器件‘继电器’磁性电子元件、开关、电连接器、滤波器、传感器、纤维光学器件等。挑选一个产...

标签: 元器件

元器件的分类角度有哪些 2021-07-07

由多种电子元件、小型仪器组成的产品,由于本身由若干的零件构成,可以形成不同用途的产品,且能够在同类产品中配合使用,通俗点来说,常见的某些工业零件或者说用于制造或者组装电子整机用的基本零部件都可以被称为...

标签: 元器件

贴片电阻的选择技巧 2021-07-07

贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一类。是将金属粉末和玻璃板铀粉相混,采用丝网印刷法印在基钢板上功率较大的贴片电阻器制作而成的电阻器。耐潮湿,高温度,温度系数小。表层拼装工艺(SMT)的运用已非常常见,采用S...

标签: 贴片电阻

贴片电阻的特点有哪些 2021-07-07

电阻是应用于各类电子产品中的必要零件,不同类型的电阻可用在不同种类的电子类产品中,但是随着现在电子类产品种类增加,很多小型的产品需要安装贴片电阻,这样的电阻的作用与普通电阻相同,那么除此之外它还具有哪...

标签: 贴片电阻

使用贴片电阻前需要注意的事项有哪些 2021-07-07

从外观来看贴片电阻和普通类型的电阻确实有区别,且随着其因具有重量轻、体积小巧、抗干扰性等方面的优点被广泛的应用,但是在点在产品上安装使用它也是有条件的,如果不遵守方法使用还是会出现问题,所以使用这类电...

标签: 贴片电阻

如何挑选一款贴片电阻 2021-07-07

现在的电子设备功能越来越多,但是其体积却越来越小,这样的情况与贴片电阻的出现有较大关联,因为这样的电阻体积小,轻便且安装密度高,可是这样的电阻也分为很多种类和品牌,所以想要选出适用的一款就要懂得挑选的...

标签: 贴片电阻

客户挑选元器件时可以从哪些角度入手 2021-07-07

市面上有林林总总的元器件可供挑选,如何选购合适的好用产品则需要更花心思。如果不注意区分,有时候很难看出产品之间有什么区别,比如各种原材料有何不同,实施性能差异都难以看得出。要想按照更加清晰的步骤去挑选...

标签: 元器件

总共 10112