处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

二极管的特征有哪些 2021-07-13

在电子元器件产品制造领域中一些有创新意识的制造厂关于各类常用产品的制造很有心得,其扎实的基础工艺以及不错的创新能力让这些好用的二极管产品进入到更多领域之中。相关生产商在使用这类电器元件的时候被其扎实的...

标签: 二极管

电子元件的技术发展趋势有哪些 2021-07-13

从电子元件的技术发展趋势可以看到它一路取其精华、去其糟粕的过程。是怎样由不完善走向完备美好,由有瑕疵、缺点逐渐走向被大多数购买产品的个人认可、接纳。那到底它经历怎样的技术发展过程?趋势是什么?可以从这...

标签: 电子元件

被动器件的工作特点是什么 2021-07-13

被动器件无需任何电能的输入就可以很好的完成信号传输及放大,因此被更多的应用于电子信息产业当中。不过由于这种器件相对来说不具智能性,因此实际使用的过程当中,实质上就是对一些数字信号和混合信号进行传输处理...

标签: 被动器件

pcb打样‍企业如何才能让下游企业用户有更好的客户体验 2021-07-13

谈起PCB大家可能并不知道是什么东西但是印制电路板大家可能都多少有点了解,PCB就是印制电路板是一款十分重要的电子元器件。我们一般在工程师设计好一款PCB之后需要对其进行打样测试后才会批量生产,今天我们一块看...

标签: pcb打样‍

影响pcb打样‍价格的因素 2021-07-12

印刷线路板常使用英文缩写PCB是重要的电子部件是电子元件的支撑体,是电子元器件线路连接的提供者。在进行批量生产之前我们会对其进行打样以测试其性能缺陷,但是目前市场上各个公司对于pcb打样‍的价格相差加大,是...

标签: pcb打样‍

贴片电感有几种类型 2021-07-12

在电子产品中贴片电感发挥的功能是非常巨大足以保护电子产品稳定安全的运行,由于其具有高功率和高能量的性能因此在行业内也被称为功率型电感。功率型电感为了能更好的适用于电子产品设计出了多个不同的类型,使用要...

标签: 贴片电感

挑选二极管要注意什么 2021-07-12

众所周知二极管是很早出现的由半导体材料制成的元器件之一,在我们日常生活和工作中所用到的电视、电脑、收音机等电器中有较为宽泛的应用。作为元器件桥梁作用的处于重要地位的零件,在选购中尤其要综合考虑各方面因...

标签: 二极管

贴片电感网售平台未来有何发展前景 2021-07-12

近年来贴片电感这种零部件在各类设备的应用量越来越大,而且市场对于高品质电感的需求量同样在与日俱增,这种情况下市场诞生了不少网售平台面向客户提供物美价廉的电感产品并受到了市场的普遍欢迎与认可。那么这种贴...

标签: 贴片电感

如何判断二极管的可靠性 2021-07-12

对于电子工业生产领域中的一些电子元器件很多生产厂商都长期保持很高的工艺严谨性,基于多方面考察和实际生产经历相关单位与牌子好的二极管产品供应商确定了长期合作关系。在这种稳定的合作关系下该供应商提供的各类...

标签: 二极管

汽车连接器‍主要的性能参数 2021-07-12

近年来我国的家庭可支配收入不断增长,工业制造能力也不断提高也就是说汽车价格相对来说一直在下降。因此我国的汽车数量已具备相当规模,对于汽车连接器‍的消耗也日益剧增,特别是现在车内电子设备很多单台汽车所需...

标签: 汽车连接器‍

总共 10112