处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

国产汽车连接器‍的优势 2021-07-14

随着我国国民收入提高生产能力提升,汽车已经成为大部分家庭都有的交通工具,并且随着科技的发展汽车内的电气设备越来越多,当然这些越来越多的电气设备需要的汽车连接器‍数量也随之增多,据预测未来一辆汽车内的连...

标签: 汽车连接器‍

二极管销量好的原因是什么 2021-07-14

当代电子工业市场当中一些常用的电子元器件在各类工业生产环节中扮演关键角色,在人们的日常使用或工业生产活动中牌子好的二极管产品本身较好的质量基础让人惊喜。一些工业生产单位通过长期的深度合作发现业界大品牌...

标签: 二极管

电子元件选择的原则有哪些 2021-07-14

电子元件是执行预定功能而不可拆卸和分解的基本电路单元,如电阻器、半导体分立器件等。国外权威机构的PPL和QPL中的组件;生产过程中经过严格筛选的高可靠性元器件。因此元器件选择在电路设计中占有重要地位,设计人...

标签: 电子元件

被动器件的市场发展前景如何 2021-07-14

近些年随着电阻、忆阻器、石英晶体以及二极管等被动器件的普及与应用,各种电路的应用也因此得到完善。其中某些价格合理的被动器件更是有助于搭建高品质的复合元件或者组件,现在就被动器件的市场发展前景如何为大家...

标签: 被动器件

选购电子元件要看哪些方面 2021-07-13

每种类型的电阻器都有一定的工作频率,选择元件时可以根据电路的频率来选择电阻的类型,尤其是高频电路,高频性能要好一些。应选择介电损耗较小的电阻和封装类型的大小。金属膜电阻比碳膜电阻具有更高的精度、更好的...

标签: 电子元件

贴片电感网络销售平台为什么广受市场欢迎 2021-07-13

贴片电感是一种广泛应用于无线通讯、信息技术设备、汽车以及无线遥控等系统中零部件,而且市场的采购量和应用量还在随着时间推移而持续攀升。不少平台也瞄准这一市场推出了网售模式并受到了市场的极大认可。那么这种...

标签: 贴片电感

使用贴片电感的注意事项有哪些 2021-07-13

贴片电感在行业内也被称为大电流电感主要对电子设备起到控制交流电路的作用,大电流电感可以受到电子产品生产行业诸多喜爱的主要原因,就是由于以往的电子设备经常会受到内部电流的影响出现功能不稳定等问题,严重影...

标签: 贴片电感

汽车连接器的使用寿命与镀层金属的性质有关吗 2021-07-13

据产线生产统计调研显示汽车防水插件连接器是以胶壳为主打材质,同时借助磷铜配套精良电镀工艺提升了强度、防水防尘性。特别是那些口碑好的汽车连接器更是吸引了五湖四海的需求者,现在就汽车防水插件连接器的使用寿...

标签: 汽车连接器

汽车连接器的环境性能介绍 2021-07-13

汽车连接器‍的主要性能包括机械性能,电流电压电阻以及抗电强度等,我们在选择时一定要十分注意。除此之外我们还必须根据连机器的使用环境选择具体的型号,连接器的环境性能主要包括耐温耐湿耐盐雾以及振动冲击等,...

标签: 汽车连接器

二极管为什么越来越受欢迎 2021-07-13

目前,伴随着社会的发展,不少电子产品开始得到了广泛的使用。二极管作为一款电子领域经常使用的一款辅助性产品,在当今电器产品之中得到了较为广泛的使用,也日益开始被人们所认可。那么,二极管为什么越来越受欢迎...

标签: 二极管

总共 10112