处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

元器件选型的基本原则有哪些 2021-07-22

元器件是电子产品的核心要件,没有它的参与,很多仪器设备可能就等同于一堆废铁,没有任何价值。器件包含的项目内容有很多,既包括电阻、电感、电容,还包括一些半导体期间以及条形连接器等,由此很多朋友在进行元器...

标签: 元器件

元器件产品的优势有哪些 2021-07-22

电路中元器件关键的信号往往采用差分结构设计定义,通俗地说驱动程序发送两个相等且相反的信号。信号接收端通过比较两个电压的差值来判断逻辑状态,承载差分信号的成对走线称为差分走线。与普通单端信号走线相比差分...

标签: 元器件

贴片电感有哪些类型 2021-07-22

贴片电感是一种录用绝缘导线制作围城的电磁感应元件,这种电感元件能够有效的对交流电进行阻绝以及对交流信号实行隔离等,由于这种电感元件拥有较为突出的性能如小巧精致品质较高,因此受到了各行各业的广泛推荐和使...

标签: 贴片电感

常用电子元器件的应用有哪些 2021-07-22

常用电子元器件测试时,不要接触表笔和电阻的导电部分。被测电阻与电路焊接至少焊接开一个头,防止电路中的其元件影响测试造成测量误差,虽然可以通过色环标记来确定色环电阻的阻值,但在使用过程中好用万用表测试其...

标签: 常用电子元器件

常用电子元器件的特性有哪些 2021-07-22

众所周知收音机上的电感线圈很多,几乎都是用漆包线绕制或绕在骨架磁芯或铁芯上的空心线圈。有天线线圈(用漆包线绕在磁棒上)、中频变压器(俗称中周)、输入输出变压器等。因此可以用很小的电流来控制其电路的开关...

标签: 常用电子元器件

常用电子元器件的常见功能有哪些 2021-07-19

任何一种电子设备或电子器件都是由电子元件组成,在电路中扮演不同的角色,共同完成一定的“任务”。简而言之常用电子元器件在电路中扮演着十大角色。收音机接收到的广播信号和电视接收到的UHF或VHF电视信号都很弱。...

标签: 常用电子元器件

符合市场需求的RCL被动器件应满足哪些要求 2021-07-19

RCL被动元件市场的稳步提升促进了各行各业的发展,它可以快速组建多类不同的电路。特别是那些品质好的被动器件更是迅速成为各行各业争相咨询的对象,现在就符合市场需求的RCL被动元件应满足哪些要求为大家作简要阐述...

标签: 被动器件

被动器件中的电容器更适宜应用于哪些场合中 2021-07-19

众所周知被动器件是构建电子电器设备以及电子仪表的基础零件,它无需主动接电便可实现防干扰、电流电压调节以及过滤等功能。特别是那些好用的被动器件更是拥有非常高的点击率,现在就被动元件中的电容器更适宜应用于...

标签: 被动器件

被动器件电阻的作用是什么 2021-07-19

被动器件不需借助任何的能源就可以完成信号的传输功能,因此现如今被更多的应用于电子信息产业的诸多细分领域当中。不过由于这种电子元器件本身不具备智能化的功能,因此其作用实质上就是对一些数字信号以及混合信号...

标签: 被动器件

供应链服务平台上购买元器件具备什么优势 2021-07-19

电子元器件作为现代电子信息技术发展的基础在人们的生活和工作中都有着不可替代的地位,江苏、广东等地是我国元件和器件发展较好且较为集中的区域。但是因竞争的加剧和厂家的营销上存在的短板部分厂家选择入驻平台以...

标签: 元器件

总共 10112