处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

被动器件‍为什么有良好的发展前景? 2021-08-11

被动器件‍又称为无源器件,也就是说装配之后不会影响信号的基本特征,但是信号还能通过且元件自身不消耗电能。其中非常常见的被动电子元件有电阻、电容、电感、陶振、晶振以及变压器等等,这些被动器件‍因有着重要...

标签: 被动器件‍

被动器件可信赖的原因是什么 2021-08-11

在电子机械产品系统中,各种元器件的使用功能很重要,从元器件的运行模式来看,主动式和被动式的元器件在系统功能中发挥着各自的作用。当下价格合理的被动器件产品供应商获得了很多大型机电及电子产品制造企业的青睐...

标签: 被动器件

被动器件的优势有哪些 2021-08-11

在电子产品及系统中除了主动器件以外靠谱的被动器件也是值得引起重视的,尤其是主被动元器件两者之间的有效配合是发挥电子产品核心功能的关键。目前在相关线上领域中销售这类产品的平台逐步进入到很多厂商的采购视野...

标签: 被动器件

怎样的汽车连接器设计才更有保障 2021-08-09

多功能的汽车连接器的使用发挥与其的设计制造有密切的关系,尤其每一个组成部件若是能够通过更准确更高效的设计,以更科学的设计标准作为支撑意义也会更大,所以在具体的设计中一定要尤为谨慎,尤其以下几个要点需要...

标签: 汽车连接器

与贴片电感厂家合作的注意要点 2021-08-09

使用需求量大的贴片电感是为了更好的满足更多小型化电感功率使用的一种元器件,近些年来随着厂家技术和生产能力的进一步提升,其的使用特性有了更好的发挥,满意度也更强,尤其在具体的合作中注意以下几点内容就可以...

标签: 贴片电感

贴片电感使用评价越来越高的原因 2021-08-09

作为一种新型的功率电感产品,作用大的贴片电感以其特有的功能和作用,以及小于普通品类的特点,在更多产品设备的落实中都能够游刃有余,使得其的使用认可度有了大幅的提升,更多的产品在规划的过程中都必不可少的想...

标签: 贴片电感

贴片电感使用好评度更高的原因 2021-08-09

作为常用的电感元件之一,作用大的贴片电感的使用量不断的,尤提升其近些年来通过更多好的绝缘导体材料运用以及更多好的好的技术导入,其在实际使用的针对性以及问题解决时的能力都更强,因而在实际使用中是可以真正...

标签: 贴片电感

贴片电感的主要类型有哪几种 2021-08-09

贴片电感是相对于传统的线圈电感而命名的一种产品,这种产品没有传统电感的线圈,在外形上更接近于一种轻薄的薄片,也因此被人们称为贴片型的电感。目前随着各种类型电子设备对于电感产品的不同需求,贴片型电感也开...

标签: 贴片电感

贴片电感采购合作的注意要点有哪些 2021-08-09

能够更好的在电脑显示板卡和笔记本电脑的设计中发挥出特别作用的贴片电感是非常关键的,其的好坏使用的针对性匹配程度,会直接关系到运用后电脑的功能和作用实现。所以在具体合作采购的过程中需要更好的了解厂方的综...

标签: 贴片电感

使用贴片电阻‍的时候需要注意哪些事情? 2021-08-09

贴片电阻‍是电阻的一个大类,表示电阻在封装时所采用的是表面贴片封装形式,所以大家日常提及的贴片式电阻,一般泛指普通类型的贴片厚膜和薄膜电阻。正因为这种电阻是一种较为广泛的类型,所以也有很广泛的使用。那...

标签: 贴片电阻‍

总共 10112