处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

三星电子新存储器使手机大电池制造成为可能 2015-02-11

三星电子近日宣布,已开始量产业内首款ePoP存储器。这款新型存储器将3GB的LPDDR3移动DRAM、32GB的eMMC和控制器三者首次放在了同一封装内。极为轻薄的ePoP存储器单封装可用于高端智能手机,包含了手机需要的所有关键...

标签: 三星 存储器 芯片

比苹果还好的指纹识别技术 你信吗? 2015-02-13

OFweek电子工程网讯:苹果对于产品新功能都比较谨慎,通常经过反复测试,确保用户体验顺畅才会上市,比如指纹识别功能。别小看这一块小小的 Home 键,其背后的研究却持续了好几年,才能做到现在的效果。现在有一家公...

标签: 传感器 指纹识别 苹果

英特尔或将利用移动技术进军低价PC市场 2015-02-13

OFweek电子工程网讯:英特尔在PC处理器市场上有两大类产品。一类芯片尺寸较大、性能较高,但能耗也较高;另一类产品尺寸较小,性能较低,能耗也相应地低。英特尔在 2014年投资者会议上宣布,该公司今年下半年将发布一...

标签: 处理器 芯片 英特尔

在FPGA内实现按键消抖的方法 2015-02-26

  抖动的产生    通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。因而在闭合及断开的瞬间均伴随有...

标签: FPGA

传感器技术在测试及自动控制实践中的应用 2015-02-27

传感器技术是实现测试与自动控制的重要环节。在测试系统中,被作为一次仪表定位,其主要特征是能准确传递和检测出某一形态的信息,并将其转换成另一形态的信息。   具体地说传感器是指那些对被测对象的某一确定的...

标签: 传感器

基于视频监控系统图像传感器接口电路模块设计 2015-02-28

  电路原理:OV9650 与处理器的接口包括SCCB接口、数据输出接口和控制接口等3 部分。SCCB 接口起到传递处理器提供的初始化OV9650内部寄存器参数的作用, 其数据线SIOD 和时钟线SI-OC, 相当于I2C 总线中的SDA 与SC...

标签: 传感器

一款基于WiFi技术的无线温度传感器设计 2015-03-02

1.概述随着无线传感器网络技术的不断发展,它已经被广泛应用到工业、农业、医疗、航空航天以及海洋开发和探索等各个领域中,并解决了很多工程问题。在工农业领域,无线传感器技术的一项重要应用是对环境温度的监测,...

标签: WiFi 传感器 芯片

基于单片机设计的便携防盗密码输入器 2015-03-02

OFweek电子工程网讯 为解决开放式密码输入装置存在安全隐患的问题,提供一种密码输入方式与密码输入装置。使该装置即便在没有任何防护的情况下从根本上杜绝了密码被他人因窥视而被盗。用户掌握开机密码才可开启PC机...

标签: 单片机 电子元器件 芯片

飞思卡尔推出突破性的大功率塑封晶体管,进一步扩大耐用的射频产品组合 2015-03-03

飞思卡尔半导体日前推出了业界射频功率的塑封晶体管。新款MRFE6VP61K25N提供的功率超过1250W CW,而新款MRFE6VP6600N提供的功率超过600W。飞思卡尔的塑料封装与大体积的焊接工艺兼容,支持严苛的尺寸公差,与陶瓷封...

标签: 晶体管 飞思卡尔

迎接未来 骁龙820处理器Zeroth平台曝光 2015-03-04

近日高通在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)正式宣布全新的Zeroth平台,并介绍了该平台的芯片骁龙820处理器。信息称骁龙820基于FinFET工艺,而台积电的16纳米制程和三星的14纳米制程都具备该工艺。高通带来的“Kryo”...

标签: 处理器 芯片 骁龙820

总共 10112