处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

利用无线振动传感器实现连续可靠的过程监控 2015-01-09

OFweek电子工程网讯 工厂自动化和总体效率理所当然地受到巨大的关注,原因不仅是生产率提高(哪怕一点点)能带来正面效益,而且同样重要的是,它能降低或消除设备停工造成的严重损失。现在,我们可以不用仰赖分析技术...

标签: IC 传感器 芯片采购

Atmel推出基于Cortex-M4的MCU产品 2015-01-09

新增SAM G54/G55系列具备业界小外形、超低功率和性能,面向快速发展的物联网市场,为可穿戴设备和传感器集线器管理提供了片上系统(SoC)解决方案21ic讯 Atmel®公司今日宣布推出SAM G54和SAM G55,扩展了其屡获奖项的...

标签: Atmel MCU 传感器 芯片

技术向:如何利用封装技术提高LED取光效率 2015-01-12

超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:一是封...

标签: LED封装 取光效率 芯片

移动支付热不起来,是安全问题还是技术问题? 2015-01-12

消费者为什么迟迟不肯使用移动支付?安全性显然是他们担心的问题。由于零售商被黑事件时有发生,导致大量客户数据被盗,从而进一步加剧了消费者的担忧,加强了他们对移动支付技术的戒备。所以,如果想推动这项技术的...

标签: 智能手机 移动支付 身份认证

联发科6模芯片4G市场卡位,再不来就晚了 2015-01-13

魅族MX4的成功发布,不仅一下子火了魅族,更是让联发科也跟着火了一把。而在14年年末,联发科又有了新的动向,其高层上周末对外公开表示,明年联发科将会推出支持VoLTE的芯片,以及支持电信4G 需求的六模芯片。在201...

标签: 六模单芯片 联发科 芯片

2015年中国ICT市场十大趋势 2015-01-13

2015年,中国的总体政策是稳增长、发现和培育新的增长点、加快转变农业发展方式、优化经济发展格局以及保障和改善民生。IDC预测,在此政策的引导下,中国经济仍将稳步增长,但会进一步回落,2015年中国GDP预计增长7%...

标签: ICT IC采购 芯片

Marvell:关于64位8核处理器的未来 2015-01-14

2006年,Marvell通过收购Intel移动通讯芯片业务开始发展其手机芯片业务,并推出应用于黑莓WCDMA手机的首款产品PXA935。 2013年底,Marvell抢先发布首款千元级智能手机4G芯片,在之后一年的时间里抢占了中国4G市场近3...

标签: Marvell 64位 8核处理器

好大一个局!国芯为崛起不惜拿高通开刀 2015-01-14

2014年6月,中国国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,中国政府更是马上动起来,上自财政部、创投的国开金融,下至地方政府如北京市等,无不为了推动“集成电路产业投资基金”做准备,中国业内更将它称为“...

标签: 半导体 中芯国际 高通

中国,下一个半导体产业强权 2015-01-15

近国家集成电路产业投资基金(下称大基金)频繁出手催化半导体产业上下游的发展:助力中芯国际深圳扩建8寸晶圆厂;联手长电科技收购全球第四大封装测试公司星科金朋;向国内芯片设备制造商中微半导体注资4.8亿元;大基金...

标签: IC采购 半导体 芯片采购

逻辑IC市场竞争激烈 IC载板今年毛利将下滑 2015-01-15

2015年智能型手机走向高、低价位的悬殊分布,平均约100美元的智能型手机成为发展主力;这也使手机AP、面板驱动IC、触控IC到指纹辨识IC等逻辑IC战场厮杀更剧烈,在终端不断砍价的压力下,IC载板作为封装中重要成本材料...

标签: IC IC采购 电子元器件

总共 10112