处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

2015年可穿戴设备五大发展趋势预测 2014-12-29

几年前,还没有多少人知道可穿戴设备对于我们究竟有什么意义,不过临近2015年,可穿戴设备已经无处不在。不管你是不是关注这个领域,相信你一定听说过智能手表、谷歌眼镜这样的产品,甚至有些人已经拥有了其中一样或...

标签: LED 传感器 可穿戴

4G安防会是空中楼阁吗? 2014-12-30

4G技术可谓是相当热门,不管在哪一个行业,4G技术凭借着高速率成为亮点,特别是安防行业,4G技术已经成为重点发展对象。很多人对4G充满了希望,仿佛4G技术在安防行业内拥有无限力量。还有一些人,一味的鼓吹4G会在安...

标签: 4G安防 芯片采购

智能家居火烧全球 芯片巨头鏖战鹿死谁手 2014-12-30

忽如一夜春风来,千业万业智能“化”(花)开。智能家居的风已到,很多“猪”都在等待风口,据相关市场调查,近年来智能家居产业市场逐渐升温,预计到2020年智能家居产业市场将达万亿级,并将带动一大批企业的发展。当...

标签: 智能家居 芯片

硬盘存储扩容无止境,6T硬盘问世 2015-01-05

1980 年,全球台 IBM 个人电脑的主板搭载了由希捷公司生产的 ST506 硬盘驱动器,该硬盘容量仅为 5M。用现在的标准来看,当时该驱动器体积非常巨大,它占用了双倍 5.25 英寸软盘驱动器的空间大小,但仅仅存储 5M 的信...

标签: 6T硬盘 IC采购 存储器

CES热点预测:单层触控技术带来无边框手机? 2015-01-06

【引言】与双层方案对比,单层多点触控方案的优势不仅仅是简化工艺、降低成本,更重要的意义在于,单层触控技术通过布线方式的改变,让“无边框手机”的实现成为可能。【正文】触控技术的变革与应用形式的丰富促进了...

标签: CES 单层触控 芯片

英特尔发布第五代酷睿处理器:续航更强悍 2015-01-06

1月6日,周一,英特尔在CES大会上发布了其的芯片技术:第五代Core微处理器。英特尔这款全新的PC芯片组,主要应用于笔记本电脑、台式机,以及二合一电脑产品(即PC和平板二合一的超级本产品)。这些以Braodwell为设计基...

标签: 处理器 英特尔

智能汽车控制系统硬件电路设计 2015-01-07

智能车又称为无人驾驶汽车,属于轮式移动机器人的一种,是一个集环境感知、路径规划、自动驾驶等多功能于一体的综合系统。智能汽车技术将许多领域联系在一起,如计算机科学、人工智能、图像处理、模式识别和控制理论...

标签: 电路设计

意法半导体助力PulseOn推出市场上小的、精确的穿戴式心率监视器 2015-01-07

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)宣布其微型运动感测和数据处理芯片获PulseOn公司采用,用于研制市场上小的、精确的穿戴式心率监视器,让运动及健身爱好者可以随时随地掌握自己的心率状况。  这款纤薄时尚...

标签: 半导体 穿戴式

联发科技发布支持 Google Android Wear的穿戴式设备芯片-MT2601 2015-01-08

联发科技今日发布支持 Google Android Wear 的系统单芯片解决方案(SoC)MT2601。此颗芯片的推出让联发科技为产品设计及制造厂商提供更加完整的穿戴式设备解决方案。产品开发者可将多种软、硬件整合于穿戴设备上,实现...

标签: MT2601 穿戴式设备 联发科技

麦瑞半导体小尺寸负荷开关提供7安培恒电流 2015-01-08

麦瑞半导体公司 (Micrel, Inc.)(Nasdaq: MCRL) 推出 MIC95410 7安培负荷开关,封装尺寸紧凑,仅为1.2mm x 2.0mm。该器件可用于有功率分配需求的系统,能够通过斜率控制来控制加电顺序,这种功能通常在工业计算、服务...

标签: 半导体 电流 负荷开关

总共 10112