处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

PIC单片机开发的几个问题 2012-08-07

PIC 单片机在国内日益流行,本文介绍Microchip PIC系列单片机开发过程中软、硬件设计的一些经验、技巧。 由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于...

标签: PIC Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

单片机的空闲模式与掉电模式 2012-08-07

特别对于电池供电系统来说,功耗是首要考虑的问题 .我们知道单片机内部有一个电源管理寄存器 PCON ,这个寄存器的低两位,IDL和PD这两位分别用来设定是否使单片机进入空闲模式和掉电模式。 1. 空闲模式 ...

标签: 单片机 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

莱迪思推出DIAMOND+2.0软件 2012-08-07

莱迪思 半导体宣布推出其 FPGA 产品的旗舰设计环境Lattice Diamond设计软件2.0版本。 2.0版本包括对新的LatticeECP4 FPGA系列的高级支持,针对成本和功耗敏感的无线,有线,视频和计算应用,重新定义了低成本、低功...

标签: 莱迪思 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

ABI:2012年芯片市场或降5% 2012-08-08

市场研究机构Allied Business Intelligence公司认为,由于全球经济形式不看好,加之对于半导体制造业的总体投资缺乏,2012下半年 芯片市场 将持续疲软。 ABI公司表示,由于高通公司28nm产能滞后几个月,从而限制了...

标签: 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

国民技术上半年净利3092万+同比降47% 2012-08-08

国民技术 (300077)8月7日晚间公布2012年半年度报告,报告期内,公司实现营业总收入2.3亿元,同比下降26.07%;归属于上市公司股东的净利润3092.47万元,同比下降47.51%;基本每股收益0.11元。 此外,由于USBKEY安...

标签: Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

密度与营业收入大增,推动总体移动DRAM市场扩张 2012-08-08

据 IHS iSuppli 公司的移动与嵌入存储市场报告,手机和平板电脑等产品中的移动DRAM芯片密度急剧增加,营业收入持续上升,彰显该领域在总体存储产业中的重要性,以及美光近收购尔必达的意义。 智能产品的兴盛,...

标签: Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

英特尔与AMD较劲政府采购 2012-08-08

自2011年7月财政部在中央国家机关试行批量集中采购以来,首先进行试点的品目台式机和打印机的政府采购市场格局发生了变化。这种变化不仅体现在终端品牌的市场份额上,也影响到了上游供应商。 价格因素影响市场...

标签: 英特尔 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

瑞萨成为Q1全球的汽车半导体供应商 2012-08-08

据IHS iSuppli公司的库存调查报告,日本 瑞萨电子 季度是全球的 汽车半导体供应商 ,同时市场总体库存水平仍然处于高位。 瑞萨电子的汽车半导体营业收入为7.27亿美元,遥遥于其它竞争对手。排在其后的厂商是德国英...

标签: 瑞萨 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

LED照明替代灯管质量优劣,驱动器具重要影响力 2012-08-09

在节能减碳的全球趋势下, LED照明 备受期待,而随着近年高亮度 LED 发光效率不断提升,单位成本亦随之下滑,促使高亮度LED应用已不再局限于中小尺寸电子产品,或是笔记本电脑、显示器、电视等较大尺寸背光应用与LED...

标签: LED Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

柔性电路板需求上升,FPC连接器强调高密度集成、高可靠性 2012-08-09

美国电子行业信息咨询机构Prismark公司的调查数据显示,2011年全球 FPC ( 柔性电路板 )的产值达到92亿美元,占整个 PCB 份额的16.6%;预计至2016年,全球柔性电路板产值将达到132亿美元,年复合增长率为7.5%,成为PC...

标签: 电路板 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

总共 10112